This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:从 NOR 闪存引导时出现问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622981/omap-l137-issues-booting-from-nor-flash

器件型号:OMAP-L137

您好!

我正在使用 OMAP-L137并尝试从连接到 EMIFA 的外部 NOR 闪存(Cypress PN:S29GL064N90TIF030)引导。 我的引导引脚会进行相应设置(OMAP 复位后在示波器上进行验证):

BOOT0:1.

BOOT1:0

BOOT2:0

BOOT7:0

我们在其 OSCIN 引脚上为 OMAP 提供26MHz 时钟(OSCOUT 悬空)、但当 OMAP 复位后、我在任何 EMIFA 线路上都看不到任何通信。 我有 一个 OMAP-L137/TMS320C6747浮点入门套件 、它与我的硬件完全一样地设置引导模式、并且当 nEMIFA_CS[2]复位后、我可以看到它几次切换。 这让我相信、固件中发生的事情多于硬件... 但我更像是一名硬件设计师而非固件、因此我在其他方面有些迷路、我可以检查这些问题以帮助缩小问题的根本原因。

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我已将您的疑问转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用直接或非引导或 AIS 引导模式? 您在 EVM 上运行的映像是否与定制板一同使用?
    您能否报告引导失败时、C674x 内核的程序计数器是什么? 引导失败时、您能否连接仿真器并连接到 DSP 内核、然后加载 Debug GEL 并提供调试日志。 GEL 是从以下位置获取的:

    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L1x_Debug_Gel_Files
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    我已经解决了第一个问题-我们的 nTRST 线路阻止 OMAP 尝试读取引导引脚并尝试访问外部 NOR 闪存。 现在、我可以看到当 OMAP 复位后 NEMA CS2线路切换、并且有位在 A0和 D0 (我可以轻松访问这两个位)上发出。

    我们仍然无法从 NOR 闪存启动 OMAP、但我怀疑生成启动映像的过程中还有一些尚未解决的问题。 这是我们编写的基本映像、用于引导 OMAP 并使 LED 闪烁、以便让我们知道它已成功引导。 我建议运行调试 GEL 以查看我是否可以为您返回日志文件。


    -Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    请参阅我在这个 e2e 帖子中提供的指针:
    e2e.ti.com/.../630513

    此致、
    Rahul