工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 AM5728开发产品、其中一个以太网端口直接连接到另一个具有静态 IP 和 MAC 地址的定制硬件。 由于此以太网链路从未见过外部世界(或任何其他器件)、因此如果自定义硬件可以向 AM5728发送任意的固定目标 MAC 和 IP 地址、而不必担心任何 ARP 过程、则会使事情变得简单得多。
通过以太网端口连接到 AM5728的自定义硬件中存在一个限制、即无法使用多播 MAC 地址发送数据(中间硬件带宽限制多播数据)。
我已经通过将 MAC 设置为混杂模式来解决了其他硬件的这个问题、但是我已经查看了 TRM、并且没有发现关于将 AM5728 GMAC 设置为混杂模式的太多信息、希望能在这方面提供任何帮助。
谢谢、
乍得