This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:mmcsd McASP 录制

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625267/ccs-mmcsd-mcasp-recording

主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

      我使用的是 TMS320C6748 lcdk、我有 SD 卡读取和写入例程、现在我想使用保存在 SD 卡中的 McASP 记录、但我看到了 Starterware McASP 循环例程、或者无法实现记录。 我想知道如何初始化 McASP 将是从 RX 缓冲器中提取的输入音频、以保存到 SD 卡中。 我尝试使用 fwrite 函数、使用指向 McASP RX 缓冲区的指针、但仍然无法实现。 我想给我一些好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前官方支持的此器件软件包是 Processor SDK RTOS:

    RTOS SDK 提供 MMCSSD 和 FAT 文件系统驱动程序以及 MCASP 驱动程序。 我们建议您使用 MMCSD 和 FAT 文件系统驱动程序将音频数据存储到文件中。

    此致、
    Rahul