请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
大家好、
SDK:6.0
MCU:AM3358
我使用的是 AM335x SDK6.0,有一个有关 ADC 的问题。 8通道 AM3358中,请参阅《AM335x ADC 驱动程序指南》,运行 ADC。
通过运行 generic_buffer (在/diver/staging/iio/Document 中)、可以在控制台中打印数据。
现在我有两个问题:
1 如何获取不同通道的数据(我将使用 AIN0 AIN2 AIN3)并知道数据来自哪个通道。
2 当我将 ti_adc 编译到内核时,没有节点(/dev/iio:device0),但在 KO 模块中,节点是建立的。 我已经尝试过很多次了。
我的公司 使用 AM3358已有很多年了,请 尽快给我一些建议 ,特别是第一个问题。
谢谢!!!!