This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA7x CPSW 驱动程序- FQTSS 支持(IEEE 802.1Qav)

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625521/dra7x-cpsw-driver---fqtss-support-ieee-802-1qav

您好!

在 Linux 论坛中、我发布了关于 CPSW 驱动程序中 FQTSS 实现支持的文章。 (Linux 论坛  -帖子: https://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f/354/p/624662/2304505#2304505 )

根据响应、DRA7x CPSW 驱动程序似乎不支持 P802.1Qav、并将其定向到您的论坛以了解更多详细信息。

我想知道、CPSW 驱动 程序是否有任何补丁/更新可用于实现 FQTSS (IEEE 802.1Qav)。

如果没有、是否有计划在不久的将来在  TI 的 CPSW 驱动程序中添加 FQTSS (IEEE 802.1Qav)功能。

此致、

加里加兰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karikalan、您好!

    我已将您的问题转交给 Linux 内核专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    期待您的回应。

    此致、
    加里加兰语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    专家正在处理您的问题。 他将在3天内回答。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加里加兰语
    TI SDK 版本中的当前驱动程序不支持流量整形-有一些补丁添加了对流量整形的支持、这些补丁与更高的内核版本进行了合并。
    最好的参考是查看 kernel.org 上的最新内核树,计划将其包含在 SDK 中,但尚未最终确定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、您好!

    感谢您的回答。

    我们从 kernel.org 下载了最新内核(4.13.3)并在最新内核中检查了 CPSW 驱动程序。
    我们无法看到特定于流量整形算法或 Qav 支持功能的任何更改。

    您能不能分享我们可能必须包含在 GLSDK 7.03中的补丁详细信息。

    谢谢、
    加里加兰语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srirama Govindarajan、

    期待您的回应。

    谢谢、
    加里加兰语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里加兰语
    很难找到任何一个修补程序-您能否查看 Ivan 在这方面添加的修补程序

    您可以从 Ivan 获得增补程序列表,如下所示
    # git log --oneline --author ="Ivan drivers/net/ethernet/ti

    从 commit "e05107e"开始的专用补丁-"net:ethernet:TI:cpsw:添加多队列支持"