器件型号:TMS320C5545
团队、
C5545 TRM - SPRUH087H 提到以下内容:
12.2.2信号说明
该器件在 TMS320C5535/34/33/32上支持多达26个信号、在 TMS320C5545上支持多达20个信号、
GPIO[31:27]、GPIO[20:0]。 所有 GPIO 引脚与其他信号复用并具有
可选的内部下拉电阻器。 多路复用器在外部总线选择寄存器(EBSR)中进行控制
位于端口地址1C00h。 信号的路由发生在下一个 CPU 时钟周期。
在修改 EBSR 的值之前、必须首先通过外设时钟对所有受影响的外设进行时钟选通
地址1C02h 和1C03h 上的门控控制寄存器(PCGCR1和 PCGCR2)。
只能在引导过程完成后修改一次 EBSR。 不支持持续切换 EBSR。
下拉由下拉抑制寄存器(1C17h、1C18h 和)禁用或启用
1C19h)。 这些 GPIO 与其他信号复用。 有关封装引脚排列的更多信息、请参阅和
每个 GPIO 信号的复用、请参阅器件专用数据手册。
-由于 GPIO 引脚多路复用器的限制性很强、这种情况是否有例外?
-您能否确认在引导后只能完成一次 PINMUX 设置?
一些 BoosterPack 测试代码似乎不遵循此建议(一些更多信息将很快提供)。
提前感谢、
Anthony