This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6455:CAN't 查找 C6455 GEL 文件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627010/rtos-tms320c6455-can-t-find-c6455-gel-file

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:TI-RTOS

您好、所有:
在哪里可以找到 C6455 GEL 文件? 我在 ccs_base 文件夹中找不到它。在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已检查:
    /ti/ccsv7/ccs_base/emulation/boards/evmc6657l/gel

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6657l GEL 文件是否与6455 GEL 文件相同? 在 CCS_base 文件夹中、我找不到 evm6455文件夹、但我可以找到 dsk6455文件夹、在其中我可以找到 DSK6455.gel 和 DSK6455_Mezzanine。 当我在 CCS v5中生成一个 hello 示例并在 项目中导入 DSK6455.GEL 时,错误如下所示:

    C64XP_0:GEL 输出:PLL1已配置。
    C64XP_0:2:GEL 启动完成。
    C64XP_0:GEL 输出:关闭高速缓存段
    C64XP_0:GEL 输出:禁用 EDMA 事件
    IcePick_C_0:错误:(错误-154 @ 0x0)用于写入数据的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 (仿真包5.1.232.0)
    IcePick_C_0:20次尝试后无法确定目标状态
    IcePick_C_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
    C64XP_0:JTAG 通信错误:(错误-154 @ 0x0)用于写入数据的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 (仿真包5.1.232.0)
    C64XP_0:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

    为什么会发生这种情况? 当我测试连接时,它报告没有 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、设备不同。

    您能否检查此主题:
    e2e.ti.com/.../310514

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件的 GEL 由电路板制造商提供:
    c6000.spectrumdigital.com/.../