This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:内核启动问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618915/am3354-kernel-booting-issue

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件: TPS65910

您好!

定制电路板中的任何其他器件。 从 SD 卡启动时。 我正在获取连接的日志、器件会在该点停止。

日志- e2e.ti.com/.../Log-2.txt

[17.706872] 正在等待根设备 PARTUUUUUUID=d8c65ab4-02...

[76.926502] random:非阻塞池已初始化

我们以为 PMIC 已经坏了、取而代之。 但误差仍然相同

请帮助解决此问题。

此致

Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujay、

    关注这些错误:
    ........................................................................................................................................
    [1.529878] pinctrl-single 44e10800.pinmux:引脚103 (4781000.MMC)状态-22
    ........................................................................................................................................
    [17.601737(2006) tps65910 0-002D:注册 tps65910-PMIC 稳压器失败
    [17.60849] tps65910-PMIC:tps65910-PMIC 的探头失败、错误-110

    您的自定义硬件配置更改似乎未反映在设备树中。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉打断您。
    看起来我们有相同的问题。 引导(NAND)时、内核引导停止、并显示以下消息
    终端处(TeraTerm)。
    (二
    正在等待根设备 PARTUUUUID=xxxxxxxx
    (二
    在日志中、我们还会在上述消息之前看到以下消息:
    (二
    omap_i2c 44e0b000.i2c:等待总线就绪超时
    tps65910 0-002D:注册 tps65910-PMIC 稳压器失败
    tps65910-PMIC:tps65910-PMIC 的探测失败,错误-110
    omap_i2c 44e0b000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    (二

    那么、这条消息的根本原因是什么?如何解决问题?
    如果根本原因是器件树的配置、您能否举例说明器件树中的更改内容?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    原因是连接到 PMIC 的 I2C 总线短接。 请检查是否有任何其他 IC 连接到同一总线。 请将其删除并检查。

    此致
    Sujay A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujay A、

    感谢你的答复。
    我们将温度传感器 IC 和 I/O 扩展器 IC 连接到与 PMIC 相连的同一 I2C0总线。
    我将尝试从总线上移除温度传感器和 I/O 扩展器 IC。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在以下位置找到器件树绑定示例:documentation/devicetree/bindings/MFD/tps65910.txt