请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
如果我创建包含结构变量的 bin 文件、然后在 C5517器件上使用该文件、会发生什么情况?
我的目标是创建包含矢量的 bin 文件、然后将该文件复制到 EPROM、然后从 C5517器件读回矢量(EMIF intarface 到 EPROM)。
编译器是否导致不兼容?
假设我有这个矢量:
uint16 Buffer[10]={0、1、2、3、4、5、6、7、8、9};
然后、我使用缓冲区矢量创建一个 bin 文件。
一旦我将其写入 EPROM 并使用 EMIF 指向 EPROM、我是否能够直接读取 Buffer[0]?
谢谢