This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:将 MMC 模式更改为 HS 失败

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620908/linux-am5728-changing-mmc-mode-to-hs-fails

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

大家好、

我尝试在 mmc2 (mmc0、mmc1、mmc2)中设置 wifi 模块、但无法使其在 HS 模式下工作(时钟速率高于48Mhz)、

最大频率为24MHz 意味着默认模式工作正常。

故障日志:

[6.294967] mmc2:来自 MMC 的错误在 MMC_IO_RW_DIC_HOST 中等待 cmd:0
[6.294969]   退出 MMC_SDIO_SWITCH_hs
[6.294973]    mmc2:时钟400000Hz 总线模式2功率模式2 cs 0 Vdd 21宽度1计时2.
[6.294995]    mmc2:时钟48000000Hz 总线模式2功率模式2 cs 0 Vdd 21宽度4计时2.
[6.295001]   mmc2:SDIO 初始化卡在 MMC_ATE_SDIO 中完成
[6.295005]   mmc2:funcs:3.
[6.295007]   输入 SDIO_INIT_FUNC
[6.295011]   mmc2:Alloc Fun Done fn:1.
[6.295015]   mmc2:启动 CMD52 arg00020000标志00000195
[6.295020]   写入完成:mmc2:CMD52、参数0x00020000
[6.295025]   mmc2:请求完成(CMD52):0:00000000 00000000 00000000 00000000
[6.295045]   mmc2:来自 MMC 的错误在 MMC_IO_RW_DIC_HOST 中等待 cmd:0
[6.295047]   进入 SDIO_READ_CIS
[6.295053]   mmc2:启动 CMD52 arg 00021200标志00000195
[6.295058]   写入完成:mmc2:CMD52、参数0x00021200
[6.295063]   mmc2:请求完成(CMD52):0:00000000 00000000 00000000 00000000
[6.295082]   mmc2:来自 MMC 的错误在 MMC_IO_RW_DIC_HOST 中等待 cmd:0
[6.295084]   mmc2:RET:0 MMC_IO_RW_Direct 在 SDIO_READ_CIS 中完成
[6.295090]   mmc2:启动 CMD52 arg 00021400标志00000195
[6.295095]   写入完成:mmc2:CMD52、参数0x00021400
[6.295102]   mmc2:Req Done (CMD52):-84:00000000 00000000 00000000 00000000
[6.295118]   mmc2:从 MMC 读取错误、等待 MMC_IO_RW_DIC_HOST 中的 cmd:-84
[6.295121]   mmc2:RET:-84 MMC_IO_RW_Direct 在 SDIO_READ_CIS 中完成
[6.295123]   mmc2:SDIO 读取 func CIS 在 SDIO_init_func 中完成
[6.295136]   mmc2:初始化 SDIO 卡时出错-84
[6.295140]   mmc2:启动 CMD55 arg 00000000标志000000f5
[6.295145]   写入完成:mmc2:CMD55、参数0x00000000
[6.295152]   mmc2:Req Done (CMD55):-110:00000000 00000000 00000000 00000000
[6.295171]   mmc2:启动 CMD55 arg 00000000标志000000f5
--------------

设备树:

                                                                               
   mmc3_PINS_DEFAULT:mmc3_PINS_DEFAULT{                                      
       pinctrl-single、pins =<                                                 
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x377c、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_clk.mmc3_clk *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3780、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_cmd.mmc3_cmd *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3784、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_dat0.mmc3_dat0 *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3788、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_dat1.mmc3_dat1 *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x378c、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_dat2.mmc3_dat2 *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3790、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_dat3.mmc3_dat3 *
       >;                                                                      
   };                                                                          
                                                                               
   mmc3_PINs_hs:mmc3_PINs_hs{                                                
       pinctrl-single、pins =<                                                 
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x377c、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_clk.mmc3_clk *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3780、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_cmd.mmc3_cmd *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3784、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_dat0.mmc3_dat0 *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3788、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_dat1.mmc3_dat1 *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x378c、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_dat2.mmc3_dat2 *
           DRA7XX_CORE_IOPAD (0x3790、(PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0))/* mmc3_dat3.mmc3_dat3 *
       >;                                                                      
   };  

   vmmcwl_fixed:fixedreguler-mmcwl{                                        
       兼容="稳压器固定";                                         
       电脑控制器名称="vmmcwl_fixed";                                        
       /*对于 TI WL12xx,请使用1.8V*/                                             
       /*                                                                      
       稳压器最小微伏=<1800000>;                                    
       稳压器最大值微伏=<1800000>;                                    
       *                                                                                                                  
       稳压器最小微伏=<3300000>;                                    
       稳压器最大值微伏=<3300000>;                                    
       GPIO =<&GPIO5 8 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;                                     
       使能端高电平有效;                                                     
   };                                                                          
                                                                               
   wlreg_on:fixedregulator@100{                                              
       兼容="稳压器固定";                                         
       电脑控制器名称="wlreg_on";                                            
       稳压器最小微伏=<3300000>;                                    
       稳压器最大值微伏=<3300000>;                                    
       启动延迟-us =<70000>;                                             
       GPIO =<&GPIO5 8 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;                                     
       使能端高电平有效;                                                     
   };                                                                         
};                                                                              
                                                                        

mmc3{(&M)                                                                         
   状态="正常";                                                            
   VMMC-SUPPLY =<&vmmcwl_fixed>;                                                                                                   
   总线宽度=<4>;                                                            
   pinctrl-names ="default";                                                  
   电容断电卡;                                                         
   暂停时保持供电;                                                      
   TI、不可拆卸;                                                           

                                               
   TI、需要特殊处理;                                               
   使能 SDIO 唤醒;                                                         
   CD 开机自检;//这会延迟卡检测,直到我们调用 wifi 卡检测()*/        
   WiFi-host;/*这使 WiFi_card_detect()能够工作*/                          
   CAP-SDIO-IRQ;/*要在中断模式默认设置中设置 SDIO mmc3,请使用轮询模式*/
                                                                               
   pinctrl-names ="默认值"、"hs"、"sdr12"、"sdr25"、"sdr50";                 
   pinctrl-0 =<&mmc3_PINS_DEFAULT>;                                           
   pinctrl-1 =<&mmc3_PINs_hs>;                                                
   pinctrl-2 =<&mmc3_PINs_sdr12>;                                             
   pinctrl-3 =<&mmc3_PINs_sdr25>;                                             
   pinctrl-4 =<&mmc3_PINs_sdr50 &mmc3_iodelay_manual1_conf>;                  
   

   最大频率=<48000000>;                                                 
                                                                               
   #address-cells =<1>;                                                       
   #size-cells =<0>;                                                          
   wlcore:wlcore@2{                                                          
       兼容="ti、wl1835";                                               
       reg =<2>;                                                              
       interrupt-parent =<&GPIO5>;                                            
       中断=<7 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH_>;                                   
   };                                                                          
};

----------------

 DTS 配置中有任何错误?

我将使用内核4.9.28-geed43d1050的最新 SDK 4.00。

谢谢、

Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改 WLAN 硬件(更改 SDIO 模式)。
    现在它支持48Mhz 及以上频率