This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C6748开发套件(LCDK)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621834/c6748-development-ket-lcdk

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我有一个开发用于在 L-138 SDK 上运行的应用程序。   我已移植应用程序以在 C6748 LCDK 上运行。  我可以从调试器加载和运行应用程序、但无法从闪存运行。  想知道应用程序不会从闪存运行是否有明显的原因。   我注意到可用的 SYSBIOS 演示在6.33.1.25(6.35.4.50)版上运行。  C6748 LCDK 是否支持早期版本的 SYSBIOS?  当前在版本5x 上运行。  我将 main 减少到 while (1)循环、代码永远不会出现。  应用程序从未被调用。   是否有任何方法来验证正在执行什么以及实际正在运行什么?  如果我连接调试器、则存在的地址不在存储器映射中。  如有任何建议或帮助、我们将不胜感激。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    为了引导应用程序、您需要将应用程序转换为 AIS 格式的二进制文件。 请说明您是否已经完成此操作、并且能够使用串行闪存和引导工具将应用程序闪存到 LCDK 上的 NAND 闪存中。

    加载 SYSBIOS 应用程序时需要注意的一点是应用程序的入口点、如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../Boot_Images_for_OMAP-L138

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    常见问题的原因是默认 GEL 文件会初始化器件和电路板上的内容、但这些内容在引导过程中尚未实现。 其中一些操作可以 AIS 格式完成、但可能有些操作在闪存代码中的任何位置都未实现。

    检查引导模式。

    从 CCS 中清除所有内部和外部存储器。 重置器件、使其从闪存引导、然后尝试连接到 DSP 并将其停止。 查看闪存文件应该加载的存储器区域、看看是否加载了任何内容。

    此致、
    RandyP