This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:BeagleBone Black 修订版 C

Guru**** 2552150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619965/linux-beaglebk-beaglebone-black-rev-c

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好!

按照 BeagleBone Black 入门指南的说明、我尝试通过 SD 卡在 BeagleBone Black (修订版 C)上写入图像(bone-debian-8.6-IoT-armhf-2016-12-09-4GB)。 我有两个 SD 卡、我错误地将空卡安装在 BeagleBone 上、从而导致分段故障。 现在、当再次尝试正确的(具有映像的 SD 卡)时、没有任何反应、我无法再与 BeagleBone 通信。 只有两个 LED 亮起(USR0和 USR1)、否则不会发生任何其他情况。 eMMC 似乎是空的、无法与电路板进行交互。

我想知道是否有办法解决这个问题。 任何建议都是有益的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试使用 SD 卡上的 TISDK 引导电路板? 您是否能够引导它?
    如果是、则应重新刷新 BBB。 不确定原因和方法、但您可能损坏了 eMMC 上刷写的操作系统映像。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您说 TISDK 时、您是指 AM335x-EVM-Linux-04.00.00.04.img 这样的产品吗? 如果是这种情况、我无法启动它。

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    此论坛支持 TI PSDK v04.00 (链接如下)。 我建议您使用该 PSDK 来创建可引导 SD 卡。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    关于 Debian Linux 支持、您应该询问/查看 BeagleBoard 社区支持页面。

    此致、
    帕维尔