主题中讨论的其他器件:AM3359、
工具/软件:Starterware
您好!
我想在 u-boot 上显示引导标识。
我尝试了以下操作...
但是 、我无法继续、因为错误不断出现。
#define CONFIG_VIDEO
#if 0
#define CONFIG_VIDEO
#define CONFIG_LCD
#endif
#ifdef CONFIG_VIDEO
#define CONFIG_VIDEO_LOGO
#define CONFIG_SPLIT_SCREEN
#define CONFIG_CMD_BMP
#define CONFIG_BMP_16bpp
#define CONFIG_VIDEO_BMP_RLE8
#define CONFIG_VIDEO_BMP_GZIP
#define CONFIG_SYS_VIDEO_LOGO MAX_SIZE (512 << 10)
#endif
#ifdef CONFIG_LCD
#define CONFIG_LCD_LOGO
#define CONFIG_SPLIT_SCREEN
#define CONFIG_BMP_16bpp
#endif
生成错误
/board-support/u-boot-2016.05/cmd/bmp.c:261:未`对 video_display_bitmap'的引用
common/built-in.o:在函数`stdio_add_devices'中:
/board-support/u-boot-2016.05/common/stdio.c:301:未`d对 RV_VIDEO _INIT'的引用
/opt/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.01.00.06/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd:bfd (GNU binutils) 2.25.0 Linaro 2015_10断言失败/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64-ex40/target/arm-linux-gnueabihf/snapshots/binutils-gdb.git~linaro_binutils-2_25-branch/bfD/ELF32-arm.c:7827
/opt/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.01.00.06/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd:bfd (GNU binutils) 2.25.0 Linaro 2015_10断言失败/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release/label/tcwg-x86_64-ex40/target/arm-linux-gnueabihf/snapshots/binutils-gdb.git~linaro_binutils-2_25-branch/bfD/ELF32-arm.c:7827
/opt/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.01.00.06/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd:错误:所需的部分'.rel.plt'在链接器脚本中找不到
/opt/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.01.00.06/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd:最终链接失败:操作无效
我尝试了以下操作(AM3359)。
但是 、我无法继续、因为错误不断出现。
请告诉我们如何在 am5728的 u-boot 上显示引导标识。
此致、
John Kim。