Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
团队、
我的客户在以下方面需要帮助:
我们有一批尝试测试的 Rev E 板(之前的版本是 Rev D)。 这两者之间的变化是添加了几条迹线来校正与 HDMI 瞬态电压抑制器的连接、以及添加了线对板连接器来为 TMS320DM8168CCYG 上的风扇提供12V 电压。
Rev D 板工作正常。 版本 E 板被 Windows 识别(在本例中为 Windows 7)。 但驱动程序无法加载。 Windows 没有显示除错误代码10以外的任何内容。
我已经浏览过 DM8168中的 PCI 寄存器、发现唯一的区别是0x51000388处的 PCS_STATUS 寄存器。 在修订版 D 中、该寄存器读回0x00001333。 在修订版 E 中、寄存器读回0x00001300。 差异是 PCS_TX_EN 11b 工作与00b 不工作、PC_RX_EN 再次为11b 与00b。 它看起来好像 Windows 或 DM8168正在为 两个 PCIe 通道禁用 TX 和 RX 一样。 由于我们的驱动程序从未启动、因此我们无法了解 Windows 的问题。
我已经了解了 DSP 的所有电压、它们都很好。 DSP 的27MHz 和32.768kHz 时钟也很好。
我可以通过仿真器运行我们的所有测试程序、因此我知道 DSP 已启动并正在运行。 这似乎是 PCIe 总线的问题。
我们期待您尽快提供意见。
谢谢
Viktorija