请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 大家好、TI 专家、
我们的客户向我们发送了一些有关使用 PCI Express 进行 DMA 传输的问题。
来自 TRM (SPRUHZ6I)"第16章 DMA 控制器"、
它们无法在 EDMA 和 PCIe 之间找到任何信号连接。
问题:
-如何使用 DMA 进行 PCIe 数据传输?
-是否有使用 DMA 进行 PCIe 数据传输的示例代码或文档?
如果您能告诉我们使用 DMA 进行 PCIe 数据传输的建议方法、我们将不胜感激。
此致、