This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:IBL EEPROM 写入过程

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628537/tms320c6678-ibl-eeprom-write-procedure

器件型号:TMS320C6678

大家好、TI 专家、

 

我对  TMDSEVM6678L_EVM 上 PROCESSOR-SDK-RTOS-C667X 的 IBL EEPROM 写入过程有疑问。

我找到了有关 IBL EEPROM 写入过程的 wiki、如下所示。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_BOOT_C66x#Flash_Writers

 

我有一个问题、如下对这个 wiki 的描述所示。

 "2.将您想要闪存的所需二进制文件复制到…/packages/ti/boot/writer/eeprom /bin 目录。

 "3.Rename the binary you copied in the previous step to "app.bin"。

 

问题:

 哪一项是正确的?

  案例 A:

    -复制…/packages/ti/boot/ibl/src/make/i2crom_0x51_c6678_le.bin 并重命名为"app.bin"。

    -需要将.../packages/ti/boot/writer/eeprom/evmc6678l/bin/eepromwriter_input.txt 从"app.dAT"修改为"app.bin"。

  情况 B:

      -复制…/packages/ti/boot/ibl/src/make/i2crom_0x51_c6678_le.dat 并重命名为"app.dAT"。

      -不必修改 .../packages/ti/boot/writer/eeprom/evmc6678l/bin/eepromwriter_input.txt.

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    我正在等待他们的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于生成引导映像的格式。 您可以使用所述的 EEPROM 写入器实用程序来使用.dat 和.bin。 我以前更喜欢.dat 文件(案例 B)、因为 CCS 可以选择从.dat 文件读取大小值、而后者无法n`t 从.bin 读取。

    以下是图像采用.dat 格式时的示例:
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneII_Boot_Examples

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

     

    根据您的建议、

    我发现"EEPROM 写入和非引导"成功。

     

    此致、