This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:J6上 FPD-Link949的 I2C4超时(6AM1.3 SDK)

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620217/dra750-i2c4-timeout-with-fpd-link949-on-j6-6am1-3-sdk

器件型号:DRA750
主题中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1DS90UB948-Q1TLC59108DRA742DRA752

您好,

在 我 的项目 中,我们将 ds90ub949-Q1和 ds90ub948-Q1用于 HDMI 显示,而 ds90ub949-Q1连接到 I2C4。

初始化 ds90ub949时 ,错误日志显示“fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00,错误=-121 xxxxxx”。

从波形中,我们可以看到 ds90ub949在 J6发送 salve addr (0x1A)时提供了 ACK。

下面是 DTS 配置:

i2c4{(&I)
       状态="正常";
       时钟频率=<3400000>;

       disp_ser:串行器@1A{
               兼容="ti、ds90uh949q";
               reg =<0x1A>;
               pinctrl-names="default";
               pinctrl-0=<&i2c4_PINs>;

               #address-cells =<1>;
               #size-cells =<0>;
               范围=<0x2C 0x2C>、
                       0x1c 0x1c>;

               disp_des:解串器@2c{
                       兼容="ti、ds90uh948q";
                       reg =<0x2C>;
                       从模式;
               };

       };
};
disp_ser{(&D)
       FPD_disp:tlc59108@1c{
               #address-cells =<1>;
               #size-cells =<0>;
               兼容="ti、tlc59108";
               reg =<0x1c>;

       };
};

i2c4_pins:i2c4_pins{
               pinctrl-single、pines=<

                       0x2AC (MUX_MODE10)/* i2c4_SDA *
                       0x2B0 (MUX_MODE10)/* i2c4_SCL *
               >;
               };

日志如下所示:


正在启动内核...

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.4.4.45-00018-g5a0af72-m脏(baker@WPI)(gcc 版本4.9.x-google 20140827 (预发布版)(GCC)))#71 SMP 抢先于2017年8月24日15:31:20 CST 2017
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]   机器放电模型:TI DRA742
[0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   CMA:保留0x00000000de400000处的24 MIB
[0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000]   OMAP4:将0x00000000dfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000]   DRA752 ES1.1
[0.000000]   PERCPU:嵌入式13页/CPU @ef1ab000 s23808 r8192 d21248 u53248
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:389440
[0.000000]   内核命令行:root=/dev/mmcblk0p2 rw init=/init rootfstype=ext4 androidboot.serialno=1401701079360001 s0 rootwait drm.rnodes=1 androidboot.selinux=permissive snd.slot_reserved=1、1 snd-so-core.pmddown_time=-1 uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio console=ttyS0、115200 rttandroboot=dromboard.trandtran.dtromboard=115200硬件 boot=dromandevidtromboard.jacidtandrobotrandrobotrandeval=dromboard.tran.dtandevidoidoidoidboard.tran.doidemband
[0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]   内存:1340072K/1564672K 可用(12288K 内核代码、808K rwdata、3564K rodata、2048K init、500K BSS、 36184K 保留、188416K CMA 保留、757760K HIGHMEM)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc0e00000  (14304 KB)
[0.000000]         .init:0xc1200000 - 0xc1400000  (2048KB)
[0.000000]         .data:0xc1400000-0xc14ca2cc  (809KB)
[0.000000]          .bss:0xc14ca2cc - 0xc1547468  (501KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000]   构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000004]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000016]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000326]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000334]   OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
[0.000773]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000796]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000810]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000883]   安全框架已初始化
[0.000894]   SELinux: 正在初始化。
[0.000971]   装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000982]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001552]   正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.001569]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.001593]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001606]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001617]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001629]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.001641]   正在初始化 cgroup Subsys 调试
[0.001680]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.001925]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001941]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.00195]CPU0   :更新 CPU_Capacity 1024
[0.001959]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.002008]   为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
[0.080195]   CPU1:更新 CPU_Capacity 1024
[0.080201]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.080276]   带来了2个 CPU
[0.080293]   SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.080300]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.080306]   CPU:提供虚拟化扩展。
[0.080334]   CPU1:更新最大 CPU_Capacity 1024
[0.090204]   CPU1:更新最大 CPU_Capacity 1024
[0.111670]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.112646]   OMAP_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.256192]   OMAP_hwmod:dss_dispc:_wait_target_ready 失败:-16
[0.256206]   OMAP_hwmod:dss_dispc:无法为复位启用(3)
[0.258794]   OMAP-hwmod:dss_hdmi:_wait_target_ready 失败:-16
[0.258805]   OMAP-hwmod:dss_hdmi:无法为复位启用(3)
[0.326417]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.330116]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.331111]   NET:注册协议系列16
[0.332453]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.360315]   空闲:使用调速器梯
[0.390345]   空闲:使用调速器菜单
[0.399568]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.403825]   GPIO 线路161 (RADIO_RST)硬根输出/低电平
[0.406231]   IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
[0.423683]   OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[0.423696]   GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[0.435083]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.435094]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.435571]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.43551]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.436246]   OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.482190]   OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.483377]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.488284]   EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.492418]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.492616]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.492786]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.492953]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.493247]   OMAP-iommu 41501000.MMU:已注册41501000.MMU
[0.493454]   已注册 OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU
[0.495472]   SCSI 子系统已初始化
[0.495711]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.495776]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.495870]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.497252]   Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.510529]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.510623]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.510719]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.510809]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.510898]   例0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
[0.510915]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.511603]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.511697]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.511791]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.511881]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.511973]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.512061]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.512153]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.512274]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.512361]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.512452]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.512540]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.512693]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.512783]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.512965]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.513054]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.513146]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.513270]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.513358]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.513497]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.513587]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.513678]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.513767]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.513857]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.513977]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.514065]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.514156]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.514244]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.514402]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.514491]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.514664]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.514754]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.514845]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.514968]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.515056]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.515182]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.515273]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.515377]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.515465]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.515556]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.515676]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.515764]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.515855]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.515943]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.516085]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.516175]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.516354]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.516443]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.516534]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.516656]   OMAP_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.516745]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.516873]   OMAP_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.516962]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.517053]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.517174]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.517261]   OMAP-i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.517351]   OMAP_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.517439]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.517582]   OMAP_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.517671]   OMAP_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.517846]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.517936]   OMAP-i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.518041]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.518163]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.518251]   OMAP_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.518381]   OMAP_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.518470]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.518560]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.518648]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.518738]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.518857]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.518945]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.519048]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.519136]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.519278]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.519368]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.519546]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.519634]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.519725]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.519848]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.519936]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.520062]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.520151]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.520242]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.520363]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.520461]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.520568]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.520657]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.520801]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.520890]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.521060]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.521149]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.521245]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.521334]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.521426]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.521647]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.521738]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.521905]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.521995]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.530549]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.530639]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.530767]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.530856]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.530948]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.531132]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.531222]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.531388]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.531477]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.531571]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.531658]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.540600]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.540690]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.540782]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.540956]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.541045]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.541209]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.541299]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.541392]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.541480]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.550615]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.550705]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.550797]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.550967]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.551056]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.551222]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.551312]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.551491]   OMAP-i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.551582]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.551757]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.551847]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.552026]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.552117]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.552282]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.552372]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.552555]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.552646]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.552808]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.552897]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.553078]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.553169]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.553330]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.553419]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.553619]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.553710]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.553879]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.553969]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.554062]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.554151]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.560636]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.560726]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.560818]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.560992]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.561082]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.561247]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.561338]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.561444]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.561532]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.570654]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.570744]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.570836]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.57101010]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.571100]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.57128]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.571374]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.571467]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.571556]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.580683]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.580774]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.580866]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.581237]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.581329]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.581421]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.581581]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.581671]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.581878]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.581968]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.582095]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.582185]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.582389]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.582479]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.582606]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.582695]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0058、len:1、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.582992]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0020、len:2、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.583070]   pcf857x:0-0020探头失败,错误-121
[0.583269]   omap_i2c 48070000.i2c:地址:0x0021、len:2、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.583343]   pcf857x:探测器0-0021失败,错误-121
[0.583507]   OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.600666]   omap_i2c 48072000.i2c:地址:0x0026、len:2、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.600744]   pcf857x:1-0026的探头失败,错误-121
[0.601380]   omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
[0.601803]   OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
[0.620691]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x0021、len:2、标志:0x1、停止:1、速度:400
[0.620767]   pcf857x:3-0021的探头失败、错误-121
[0.620804]   OMAP_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
[0.621009]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.621062]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.621104]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.621112]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.621137]   PTP 时钟支持已注册
[0.621186]   EDAC MC:版本:3.0.0
[0.621990]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.622292]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.622718]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.624296]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.677180]   NET:注册协议系列2.
[0.677783]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.677846]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.677972]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.678022]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.678055]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.678201]   NET:注册协议系列1.
[0.678502]   RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.67852]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.678519]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.678525]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.679063]   尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...
[0.715947]   释放 initrd 内存:892K (cff21000 - d0000000)
[0.717025]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.71962]   futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.719708]   审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[0.719751]   审核:type=2000审核(0.709:1):已初始化
[0.727436]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.727601]   VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[0.728676]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.729462]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.729494]   注册密钥类型 id_resolver
[0.729502]   注册密钥类型 id_legacy
[0.729566]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.729911]   熔丝初始化(API 版本7.23)
[0.738713]   退回:池大小:64页
[0.738880]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[0.738897]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.738912]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.738948]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.744003]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、大小为1128
[0.747344]   PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
[0.747358]     使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
[0.747393]      IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.747415]     MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
[0.779311]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
[0.779483]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.779497]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.779508]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[0.779519]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.779941]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.780064]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
[0.780148]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.780164]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.780177]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.780409]   pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.781989]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x0031、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[0.782404]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.782477]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.782484]   [baker]读取 ret=-121
[0.785503]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.785573]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.785580]   [baker]读取 ret=-121
[0.788597]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.788665]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.788671]   [baker]读 ret=-121
[0.791685]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.791752]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.791758]   [baker]读取 ret=-121
[0.794773]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.794842]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.794849]   [baker]读取 ret=-121
[0.797863]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.797929]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.797935]   [baker]读 ret=-121
[0.800949]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.801014]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.801021]   [baker]读取 ret=-121
[0.804033]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.804101]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.804107]   [baker]读 ret=-121
[0.807123]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.807191]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.807198]   [baker]读取 ret=-121
[0.810211]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.810280]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.810286]   [baker]读取 ret=-121
[0.813300]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.813365]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.813372]   [baker]读取 ret=-121
[0.816386]   OMAP_i2c 4807a000。i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.816463]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.816470]   [baker]读 ret=-121
[0.819483]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.819556]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.819564]   [baker]读取 ret=-121
[0.822578]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.822652]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.822659]   [baker]读取 ret=-121
[0.825674]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.825750]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.825757]   [baker]读取 ret=-121
[0.828771]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.828845]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.828851]   [baker]读取 ret=-121
[0.831865]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.831937]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.831944]   [baker]读取 ret=-121
[0.834957]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.835030]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.835037]   [baker]读取 ret=-121
[0.838050]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.838123]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.838130]   [baker]读取 ret=-121
[0.841143]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.841214]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.841221]   [baker]读取 ret=-121
[0.844235]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.844314]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.844321]   [baker]读取 ret=-121
[0.847335]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.847407]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.847414]   [baker]读取 ret=-121
[0.850427]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.850500]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.850509]   [baker]读取 ret=-121
[0.853522]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.853594]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.853601]   [baker]读 ret=-121
[0.856616]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.856691]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.856698]   [baker]读取 ret=-121
[0.859712]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.859784]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.859791]   [baker]读 ret=-121
[0.862804]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.862877]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.862884]   [baker]读取 ret=-121
[0.865899]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.865972]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.865980]   [baker]读取 ret=-121
[0.868993]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.869065]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.869072]   [baker]读取 ret=-121
[0.872086]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.872160]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.872167]   [Baker]读 ret=-121
[0.875183]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.875255]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.875262]   [baker]读取 ret=-121
[0.878278]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.878351]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.878358]   [baker]读 ret=-121
[0.881371]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.881443]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.881450]   [baker]读取 ret=-121
[0.884464]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.884537]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.884544]   [baker]读取 ret=-121
[0.887560]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.887632]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.887639]   [baker]读取 ret=-121
[0.890653]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.890725]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.890732]   [baker]读取 ret=-121
[0.893746]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.893818]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.893825]   [baker]读取 ret=-121
[0.896839]   omap_i2c 4807a000。i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.896916]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.896922]   [baker]读取 ret=-121
[0.899936]   OMAP-i2c 4807a000。i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.900008]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.900014]   [baker]读取 ret=-121
[0.903027]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.903099]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.903106]   [baker]读取 ret=-121
[0.906121]   OMAP_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.906194]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.906201]   [baker]读取 ret=-121
[0.909212]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.909286]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.909293]   [baker]读取 ret=-121
[0.912307]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.912379]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.912386]   [baker]读 ret=-121
[0.915401]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.915475]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.915482]   [baker]读取 ret=-121
[0.918496]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.918568]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.918575]   [baker]读 ret=-121
[0.921589]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.921663]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.921670]   [baker]读取 ret=-121
[0.924684]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.924758]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.924765]   [baker]读为 ret =-121
[0.927779]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.927851]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.927858]   [baker] read ret =-121
[0.930872]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.930944]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.930951]   [baker]读取 ret=-121
[0.933965]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.934038]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.934046]   [baker]读取 ret=-121
[0.937061]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.937135]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.937142]   [baker]读取 ret=-121
[0.940157]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.940230]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.940237]   [baker]读取 ret=-121
[0.943250]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.943322]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.943329]   [baker]读取 ret=-121
[0.946344]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.946419]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.946426]   [baker]读取 ret=-121
[0.949441]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.949513]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.949520]   [baker]读取 ret=-121
[0.952534]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.952606]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.952613]   [baker]读取 ret=-121
[0.955627]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.95701]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.955708]   [baker]读 ret=-121
[0.958722]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.958796]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.958802]   [baker]读取 ret=-121
[0.961815]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.96188]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.961895]   [baker]读取 ret=-121
[0.964909]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.96494]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.96490]   [baker]读取 ret=-121
[0.968004]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.968076]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.968083]   [baker]读取 ret=-121
[0.971097]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.971171]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.971178]   [baker]读 ret=-121
[0.974192]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.974264]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.974271]   [baker]读 ret=-121
[0.977285]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.977358]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.977365]   [baker]读取 ret=-121
[0.980379]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.980451]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.980458]   [baker]读 ret=-121
[0.983472]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.983546]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.983553]   [baker]读取 ret=-121
[0.986567]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.986642]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.986649]   [baker]读 ret=-121
[0.989663]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.989735]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.989741]   [baker]读 ret=-121
[0.992755]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.992828]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.992835]   [baker]读取 ret=-121
[0.995850]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.995925]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.995932]   [baker]读取 ret=-121
[0.998945]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[0.999017]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[0.999023]   [baker]读取 ret=-121
[1.002037]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[1.002108]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[1.002115]   [baker]读取 ret=-121
[1.005129]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[1.005203]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[1.005210]   [baker]读取 ret=-121
[1.008224]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[1.008299]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[1.008305]   [baker]读取 ret=-121
[1.011319]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[1.011391]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[1.011398]   [baker]读取 ret=-121
[1.014411]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[1.014486]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[1.014493]   [baker]读取 ret=-121
[1.017507]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[1.017579]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[1.017585]   [baker]读 ret=-121
[1.034324]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[2.034408]   OMAP_i2c 4807a000.i2c:控制器超时
[2.054325]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-110 xxxxxx
[2.054333]   [baker]读取 ret=-110
[2.114318]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[3.114320]   OMAP_i2c 4807a000。i2c:控制器超时
[3.134323]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-110 xxxxxx
[3.134331]   [baker]读取 ret=-110
[3.314320]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.314318]   OMAP_i2c 4807a000。i2c:控制器超时
[4.334322]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-110 xxxxxx
[4.334330]   [baker]读取 ret=-110
[4.354320]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.354398]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.354405]   [baker]读 ret=-121
[4.357419]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.357495]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.357502]   [baker]读 ret=-121
[4.360516]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.360590]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.360597]   [baker]读 ret=-121
[4.363611]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.363685]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.363692]   [baker]读取 ret=-121
[4.366707]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.366782]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.366791]   [baker]读取 ret=-121
[4.369804]   OMAP_i2c 4807a000。i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.369877]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.369884]   [baker]读取 ret=-121
[4.372898]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.372971]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.372978]   [baker]读取 ret=-121
[4.375993]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.376067]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.376074]   [baker]读取 ret=-121
[4.379088]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.379160]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.379167]   [baker]读取 ret=-121
[4.382181]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.382253]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.382260]   [baker]读取 ret=-121
[4.385275]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.385348]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.385355]   [baker]读 ret=-121
[4.388369]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.388441]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.388448]   [baker]读取 ret=-121
[4.391462]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.391535]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.391542]   [baker]读取 ret=-121
[4.394555]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.394629]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.394636]   [baker]读取 ret=-121
[4.397650]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.397725]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.397732]   [baker]读取 ret=-121
[4.400747]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.400819]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.400826]   [baker]读取 ret=-121
[4.403839]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.403912]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.403919]   [baker]读取 ret=-121
[4.406934]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.407008]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.407015]   [baker]读取 ret=-121
[4.410029]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.4103]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.410110]   [baker]读取 ret=-121
[4.413124]   omap_i2c 4807a000。i2c:地址:0x001a、len:1、标志:0x0、停止:0、速度:400
[4.413198]   fpd3_SerDes 3-001A:无法读取0x00、错误=-121 xxxxxx
[4.413205]   [baker]读 ret=-121
[4.416216]   fpd3_SerDes 3-001A:不是 fpd3_24b_ser 芯片
[4.416228]   fpd3_SerDes 7-002c:无法将0x02写入0x01
[4.416245]   fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
[4.416408]   fpd3_SerDes 3-001A:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
[4.416473]   omap_i2c 4807a000.i2c:地址:0x002c、len:2、标志:0x0、停止:1、速度:400
[4.416549]   fpd3_SerDes 7-002c:无法将0x02写入0x01
[4.416566]   fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-121
[4.420325]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[4.422858]   控制台[ttyS0]已禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题已转交给专家。

    此致
    露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    你能给我一些评论吗?
    顺便说一下,如何在 u-boot 上启用 I2C4?

    此致。
    Baker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 FPD-Link 949连接到 J6的 I2C1时,它在 I2C1上工作正常。
    I2C4的任何其他配置需要小心吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是定制板还是 TI J6 EVM?

    我看到您正在尝试使用 HS 模式3.4Mbps。
    您是否尝试使用400K?

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在即将推出的 SDK 版本中提供了以下 FPDLink 错误修复。 您是否可以应用以下四个提交并尝试?

    b9b987f17be0驱动程序:视频:SerDes:避免拆分 i2c 传输
    5a2847218dc1驱动程序:视频:SerDes:改进错误消息
    e39ea8776f0e fpdlink:修复状态检查位掩码
    5a7e6ef8ed7f fpdlink:正确处理 i2c 事务

    您可以在此分支上找到提交。

    review.omapzoom.org/gitweb

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikumar:

    这是客户电路板。 我已经尝试了3.4MBps/400K/100K。 它仍然失败。

    此致,
    Baker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Venkat,

    我开发的 SDK 适用于强大的 RVC4.0。 在我合并了修补程序之后,I2C4仍然失败,正如您在上面所做的那样。

    在修补程序 b9b987f17be0中修改了“fpd3_master_xfer”。 但在内核日志中,不调用"fpd3_master_xfer",而是调用 omap_i2c_xfer。

    最新提交的是5a0af72457a9586057d93792d8d74f0318fe04a3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    下面是 i2c-tools 测试结果。 顺便说一下,如何在 shell 中打印 Register CTRL_CORE_PAD_McASP1_FSX 的内容?

    1|root@jacinto6evm:/sys/class # i2cdetect -y -a -r 3 0x00 0x7F
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
    00:------------ ------------ ------------ --
    10:------------ -------- UU --------------------
    20:------------ ------------ ------------ --
    30:------------ ------------ ------------ --
    40:------------ ------------ ------------ --
    50:---------- ------------ ------------ --
    60:------------ ------------ ------------ --
    70:------------ ------------ ------------ --
    root@jacinto6evm:/sys/class # i2cget -f -y 3 0x1A 0x00
    [702.875362] OMAP_i2c 4807a000。i2c:控制器超时
    错误:读取失败
    2|root@jacinto6evm:/sys/class # i2cget -f -y 3 0x1A 0x00
    错误:读取失败
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用"omapconf read "

    只要正确设置了引脚多路复用器、您就应该能够读取串行器寄存器、而无需更改任何器件树。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我添加了一些用于诊断 FPDLink 问题的步骤。 希望它有用。

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Display_FAQ

    此致、
    Venkat