This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM 上的摄像头连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621522/am5728-camera-connection-on-gp-evm

器件型号:AM5728

各位专家:

请告知 AM5728 EVM 板上的摄像头传感器是如何连接的? 它是通过并行接口还是 MIPI 进行连接?

还让我们知道为什么处理器 SDK 中没有 ISS?

此致、

Lakshmi Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572x 器件没有 MIPI 接口。 摄像头板连接在其中一个并行 VIN 端口上。 AM572x 器件也没有 ISS 硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    请告诉我们如何从 VIP 而不是帧获取(捕获)层? 即每帧多个层面。

    此致、
    Lakshmi Sankar
    PathPartner Technology Pvt Ltd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说的是丝是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    层不表示整个帧、它是部分帧、例如1280x720帧、通常在捕获720像素行之后、只有 Linux 应用程序访问捕获的数据、 相反、我们的应用希望在捕获总像素行(即180或120像素行)的1/4或1/6后访问捕获数据。

    四分之一的总像素行(720):

    捕获0至179像素行->处理0至179行

                             捕获180到359行->处理180到359行

                                                   捕获360到539行->处理360到539行

                                                                         捕获540到719行->处理540到719行

                                   

    此致、

    Lakshmi Sankar

    PathPartner Technology 公司