This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CARDVRRDK:需要 DM385车用黑盒的最新内核(nsketch)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628534/linux-cardvrrdk-need-latest-kernel-for-dm385-car-black-box-nsketch

器件型号:CARDVRRDK

工具/软件:Linux

您好!

我目前使用的是内核版本2.6.37的 carbb-RDK-dm385_v1.0.7、CBB_PSP_04_04_00_02、需要集成 wl18xx wifi 模块。 TI 建议我升级到最新的内核以获得支持。

是否有更新版本、如果有、我可以从哪里获得它。

我已经下载了较新的内核版本、但它们并不是特定于 CARBB 的。 我需要集成最新的 wl18xx 驱动程序和源代码。

感谢您的任何帮助。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我想我们只有具有 Linux 4.4 LTS 内核的 DM38x IPNC SDK。 关于 CBB RDK、最新版本为2.6.37。

    www.ti.com/.../ipnc-rdk-csk

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    修改 CBB RDK 内核2.6.37以使用 DM38x IPNC SDK (Linux 4.4 LTS 内核)中的内核有多困难?
    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    从2.6.37内核迁移到4.4内核是可能的、但并不容易。 我不能说有多困难,这取决于你的经验。

    IPNC SDK 3.8.x 基于2.6.37内核、IPNC SDK 3.9.x 基于4.4内核、您可以将其用作参考。 请注意、从2.6.37内核迁移到4.4内核是由整个团队完成的、需要几个月的时间。


    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    感谢您的回答。 我已经介绍了 IPNC SDK 3.3.x、升级过程似乎需要付出很大的努力。
    您是否知道是否有任何计划为汽车黑匣子发布更新的 RDK?
    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    不,我不知道有这种计划。

    此致、
    帕维尔