This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:OV10635文档

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621177/am5718-ov10635-documentation

器件型号:AM5718

团队、

我们是否可以访问 TI 内部的任何 Omni Vision 文档、至少从我们合作过的角度来看?  OV10635开发人员指南?  客户希望禁用 ISP 功能并确认驱动程序中的正确寄存器配置。  评论确实受到欢迎。

Ty、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    Omnivision 文档是根据 NDA 提供的、即使 TI 内部存在此类文档、也不能提供给第三方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    这是可以理解的。  我想我可以将这个问题重新表述为更具体的 TI 内容。  

    对于使用 Sitara + OV10635但需要禁用 ISP 功能并确认驱动程序中正确的寄存器配置的客户、我们的最佳资源是什么?

    我猜我们的 wiki 可能是最佳的支持渠道、例如:

    欢迎评论!

    Ty、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道您的客户是否尝试直接联系他们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们知道具体客户想要实现的目标、那么我们可以肯定地说、如果他们没有其他选择、请联系 OmniVision。