This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:内核之间的低延迟通信

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635390/am5716-low-latency-communication-between-cores

器件型号:AM5716

您好!

让我来谈谈 AM57x

我的客户考虑实时系统。
他们希望在 A15和 DSP、IPU 和 DSP 之间进行数据通信。

我的客户希望将 AM57x 用于 EtherCAT 从站。
AM57x 通过 EtherCAT 获取数据后、A15必须与 IPU 和 DSP 等其他内核通信。

使用邮箱实现低延迟是否是最佳方法?
如果您有其他想法、请告诉我。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu-san、让我们内部检查一下、然后回来。

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser-San、Paula-San

    感谢你的答复。
    我等待你的答复。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiroyasu-san
    Paula 正在内部对此进行讨论。
    我确实有几个小的后续问题

    1) 1)客户是否计划在所有内核上使用您的 TI RTOS? 这不是 Linux + RTOS 系统,对吧?
    2) 2)就什么是"低延迟"而言、客户是否有任何期望的目标/要求?
    3)需要向 IPU 或 DSP 传送哪些类型的数据,它只是消息,还是某种形式的支付负载,频率如何?

    如果您对此有任何指导、请分享。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasu-san、对于 RTOS 和 ARM-DSP 情况、目前我们没有 IPC 性能延迟数。 但是、我被指向了几个 E2E 主题、这些主题可以为您提供一些有关此主题的其他信息:

    此外、我们还有一个 Wiki、其中包含有关如何在 SDK OOB 处理器间通信选项之间进行选择的详细信息:OpenCL、DCE、大数据 IPC 和 IPC。

    处理器 SDK ARM-DSP 通信

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul 和 Paula

    感谢您的回复、

    我的客户认为 A15是 TI-RTOS、M4和 DSP 是 TI-RTOS 或非 OS。

    实际上、他们认为数据只是消息。但是
    它们没有目标。
    它们都在寻找

    我知道我们没有 IPC 性能基准。

    我将 Sendo 客户此信息。

    感谢您的支持。

    此致
    高贵须