This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320TCI6614:两个 TCI6614热插拔之间的 SRIO 是否可以?

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618538/tms320tci6614-can-srio-between-two-tci6614-hot-plug

器件型号:TMS320TCI6614
主题中讨论的其他器件:TLK10002

客户使用2个 TCI6614与 SRIO 连接、询问是否可以在 TCI6614之间热插拔 SRIO?

下面的帖子讨论了在 C6678和其他器件之间无法实现。 但这种情况在两个相同的器件之间。

e2e.ti.com/.../911715

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。
    我认为他们不应该使用热插拔。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试实现什么目标?  也许您可以使用其他外设、如超链接。

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用程序中,将  同时使用两个板(一个板中有一个6614),两个6614之间的通信端口为 SRIO。  两个6614板都应支持热插拔。  

    超链接中使用的行太多、因此它不是作为板上通信端口的最佳选择。  

    如果超链接支持热插拔???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    您的意思是超链接支持热插拔、但 SRIO 不支持热插拔吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    据我所知、K1/K2 EVM 不支持热插拔-我在任何规格中都看不到它的引用。 也许有某种适配器、但这不是我的专业领域。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    如您最初参考的帖子中所述、KeyStone 器件不适用于热插拔。 在 SerDes 链接中包含 TLK10002等器件可能会增加该可读性。 TLK10002被设计成具有 TCI6614中不存在的热插拔保护。
    此致、
    Bill