您好!
我的目标是将 UART1发送和接收事件映射到 EDMA3通道控制器0的队列1。
我有类似的东西
CSL_FINST (EDMA3->DMAQNUM[EDMA_queue_RX_UART1 ]、EDMA3CC_DMAQNUM_E0、Q1);
CSL_FINST (EDMA3->DMAQNUM[EDMA_queue_TX_UART1 ]、EDMA3CC_DMAQNUM_E1、Q1)
其中 EDMA_queue_RX_UART1和 EDMA_queue_TX_UART1为1。
根据 TRM,字段描述为此。
由于 UART1 RX 和 TX 事件是事件12和13、我不确定如何在 DMAQNUM 寄存器中映射/配置它?
此致
Parul Bhatt