This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/dm388:如何启用 VOUT 端口

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619684/rtos-dm388-how-to-enable-vout-port

器件型号:DM388

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在使用 IPNC 3.9.1 RDK,请提供一些输入,说明如何为视频输出配置 VOUT 端口,而不是显示端口。

谢谢

Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    您能解释一下您的用例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    我没有得到这个问题。 输出电压端口用于显示。 为视频输出配置 VOUT 端口而不是显示端口、这意味着什么?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh/Anuj、

    让我以另一种方式提出问题、配置显示链接[SD]和显示链接[DVO2]将启用 SD OUT 和 VOUT[0]?

    我要补充的另一个问题是。
    我能否在一个应用程序中创建多个链并根据需要启动和停止它们。 例如
    Capture -> Display and Capture->DUP->displaySD / HD and Capture->Merus->swms->display..(捕获->显示和捕获->显示) 等等

    如果是,如何做到这一点?

    在演示代码中,只有一个用于捕获链接的链接 ID。

    谢谢
    Kailash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    是的、捕获链接只有1个链接 ID、但最多可以有4个实例。

    由于您最多可以有3个显示链接、因此您可以运行多个通道、但如果您希望动态启用和禁用任何通道、则您提到的链接不支持此功能、但这应该是可行的、 但为此、您必须了解 mcfw 并在该链接中添加此类功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    添加到 Anuj 回复请参阅 MCFW 用户指南第5.3节、了解有关显示链路配置可能性的更多信息。 请参阅演示启用 HDMI 和复合视频(SD)的捕获-显示用例。  

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    请浏览选择链接、使用此链接、您将能够满足您的要求。
    使用"select_link_cmd_get_out_que_ch_info" cmd 动态地在不同的链/管道之间切换。
    如 Vishwanath 所述,请仔细查看上述指南,它将帮助您了解 mcfw。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anuj、

    Swi 还支持扩展、或者我们是否需要外部定标器。 例如、如果输入为720p 并且我们希望窗口0、因为1080p Swi 将为我们执行该操作、或者我们需要在将其提供给 Swi 之前对其进行缩放。

    谢谢
    Kailash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    是的、Swms 支持缩放。我已经尝试过降放、并且能够将其缩放至所需的窗口大小。
    但我没有尝试扩大规模,但我认为应该是可能的。
    您只需正确更新 winInfo 结构即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    感谢您的快速回复,
    我的怀疑是因为演示中的一个"Capture Display MCTNF"。 在这里、它们将 win0和 win1分别设置为960x1080和960x1080 (两个通道的原始输入视频均为1920x1080)、之后、它们将对两个输入通道的中心960x1080进行裁剪、然后在将其显示到窗口之前将其设置到相应的窗口上。

    还有一件事是、这是 SwM system_sw_ms_sc_INST_VIP0_SC 的实例之一、这是否意味着软件马赛克标量器实例?

    正如您所建议的、我正在尝试提高 Swi 的比例。

    谢谢
    Kailash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事,

    如果我错了,请更正我的错误,此参数“uint32 bypass;/* true/false -低成本比例调整/dei 启用禁用*/“SwMsLink_LayoutWinInfo 结构”的“负责在 swms 中启用/禁用比例调整?

    Kailash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、
    旁路参数不负责启用或禁用缩放。
    如果您启用旁路、则它将丢弃奇数字段、并通过仅取偶数字段/行创建马赛克、这将达到您的图像质量。
    因此、通常设置为 false。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    是否可以在 DM388中对帧进行水平和垂直安装。

    谢谢
    Kailash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    我希望您能够使用 Swms Link 对帧进行升级。
    我不明白您的垂直和水平接头是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您是指翻转、那么显示屏流水线本身就不支持它。 但您可以使用其他模块或传感器来翻转图像。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个垂直拟合和第二个水平拟合。 这是为了保持输入和输出的宽高比。

    问题是 : 定标器连杆支持这些接头?

    谢谢

    Kailash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailash、

    在绝对模式或比率模式下、分频器链路仅获取输出宽度和高度。
    它既可以升级也可以缩小。
    如果要保持输入宽高比、则必须给出输出宽度和高度、使其保持该比值。