This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:SD 卡引导问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA722, TMP102, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625974/linux-am5718-sd-card-booting-problem

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:DRA722PMPTMP102TLC59108

工具/软件:Linux

您好!

我们开发了一款采用 AM5718 处理器的定制板、在以 SD 卡作为引导器件进行引导时、有时它会正常引导、有时甚至不会引导。 请查看我的日志、并在这方面为我提供帮助。

引导日志1:

[7.056700]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:上次传输时移除卡
[7.063715]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:恢复完成
[7.069688]   正在启动初始化:/sbin/init 存在但无法执行(错误-14)
[7.078692]   EXT4-FS 错误(器件 mmcblk0p2):__ext4_get_inode:3946:inode #155042:Block 622594:Comm init:Unable to read ITable block
[7.091474]   启动初始化:/bin/init 存在但无法执行(错误-5)
[7.100004]   EXT4-FS 错误(器件 mmcblk0p2):__ext4_get_inode:3946:inode #155042:Block 622594:Comm init:Unable to read ITable block
[7.112711]   EXT4-FS (mmcblk0p2):检测到超级块之前的 I/O 错误
[7.119717]   启动初始化:/bin/sh 存在但无法执行(错误-5)
[7.126832]   内核严重错误-未同步:未找到正在运行的初始化程序。  尝试将 init=选项传递给内核。 有关 GUI 的信息、请参阅 Linux 文档 init.txt。
[7.140016]   DRM_kms_helper:发生紧急情况、切换回文本控制台
[7.146956]   --[结束内核紧急状态-未同步:未找到正在运行的初始化。  尝试将 init=选项传递给内核。 请参阅 Linux 文档


引导日志2:

[4.192446]   释放未使用的内核内存:340K (c08e1000-c0936000)
[4.346536]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:上次传输时移除卡
[4.353552]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:恢复完成
[4.358497]   mmc0:移除了卡 e624
/sbin/init:加载共享库时出错:/lib/libblkid.so.1:CANn[4.364066]   JBD2:更新日志超级块时检测到错误-5。
OT 读取文件数据:输入/输出错误
[4.376655]   器件 mmcblk0p2-8上的中止日志。
[4.385012]   JBD2:更新 mmcblk0p2-8的日志超级块时检测到错误-5。
[4.394101]   内核严重错误-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x00007f00
[4.394101]    
[4.403274]   DRM_kms_helper:发生紧急情况、切换回文本控制台
[4.410214]   --[结束内核紧急状态-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x00007f00
[4.410214]    

引导日志3:

[ 确定 ]已启动 matrix-gui-2.0.service。
        正在启动 thermal-zone-init.service ...
[ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。
[ 确定 ]已达到目标多用户系统。
        正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[ 确定 ]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
[12.207627]  omap_hsmmc 4809c000.mmc:上次传输时移除卡
[12.214690]  omap_hsmmc 4809c000.mmc:恢复完成
[12.296878]  EXT4-FS 警告(器件 mmcblk0p2):ext4_end_bio:332:I/O 错误-5写入 inode 162411 (偏移0大小0、启动块64796)
[12.309724]  器件 mmcblk0p2上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块629784
[12.317851]  mmc0:移除了卡 e624
[12.326185]  EXT4-FS 警告(器件 mmcblk0p2):ext4_END_BIO:332:I/O 错误-5写入 inode 166077 (偏移量0大小0、启动块67437)
[12.339030]  器件 mmcblk0p2上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块656198
[12.345616]  EXT4-FS 警告(器件 mmcblk0p2):ext4_end_bio:332:I/O 错误-5写入 inode 166081 (偏移0大小4096起始块68)
[12.358714]  器件 mmcblk0p2上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块662036
[12.374728]  器件 mmcblk0p2-8上的中止日志。
[12.380231]  JBD2:更新 mmcblk0p2-8的日志超级块时检测到错误-5。
[12.462854]  EXT4-FS 错误(器件 mmcblk0p2):ext4_find_entry:1457:inode #204873:Comm systemd-udevd:正在读取目录 lblock 0
[12.476552]  EXT4-FS 错误(器件 mmcblk0p2):ext4_find_entry:1457:inode #204001:Comm systemd-journal:正在读取目录块0
[12.512149]  EXT4-FS (mmcblk0p2):检测到超级块之前的 I/O 错误
[12.583647]  mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[12.595011]  mmc0:地址为 e624的新型高速 SDHC 卡
[12.604903]  mmcblk0:mmc0:e624 SU04G 3.69 GiB
[12.613764]  EXT4-FS 错误(器件 mmcblk0p2):ext4_find_entry:1457:inode #146881:Comm systemd-udevd:正在读取目录 lblock 0

引导日志4:




U-Boot SPL 2015.07-00080-g4523775-M脏(2017年2月11日- 11:54:05)
DRA722 ES1.0

U-Boot SPL 2015.07-00080-g4523775-M脏(2017年2月11日- 11:54:05)
DRA722 ES1.0
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
TI_i2c_EEPROM_init 失败1.


U-Boot 2015.07-00080-g4523775-M脏(2017年2月11日- 11:54:05 +0530)

CPU :DRA722 ES1.0
电路板:AM571x II2C:  就绪
DRAM: 1 GiB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在读取 uboot.env
SCSI: SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络:   
 小部分 自动协商可用**** CPsw
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在阅读 uEnv.txt
在3ms 内读取574字节(186.5 KiB/s)
uEnv.txt 上的已加载环境
正在从 mmc0导入环境...
3576616字节在244ms (14 MIB/s)内读取
在46ms (1.9 MIB/s)内读取的89661字节
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x369328]
###展开的设备树 blob、88000000
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
  正在将设备树加载到8ffe7000,结束8ffe3c... 好的

正在启动 Medha 内核...

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.1.13-g8dc6617 (medha@medha)(gcc 版本4.9.3 20150413 (预发布版本)(Linaro GCC 4.9-2015.05))#83 SMP 优先7
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI AM571x IDK
[0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
[0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000]   DRA722 ES1.0
[0.000000]   PERCPU:嵌入式11页/CPU @ee4d000 s16128 r8192 d20736 u45056
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:210514
[0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =00093288-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]   内存:649612K/848896K 可用(6743K 内核代码、301K rwdata、2312K rodata、340K init、258K BSS、 19060K 保留、180224K c)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xf0000000 - 0x000000  (240 MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xef800000  (760 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc08e0074  (9057KB)
[0.000000]         .init:0xc08e1000 - 0xc0936000  (340KB)
[0.000000]         .data:0xc0936000 - 0xc0981428  (302KB)
[0.000000]          .bss:0xc0984000 - 0xc09c48cc  (259KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]    打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
[0.000000]    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=4限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000]   RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32768Hz
[0.000000]   时钟源32k_counter:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000000]   sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每655359984741ns 换行一次
[0.000030]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000427]   构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
[0.000427]   时钟源 ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000462]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000472]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000983]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000998]   警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.001004]   这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
[0.001009]   更新您的内核命令行。
[0.001021]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.001034]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.001117]   安全框架已初始化
[0.001153]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001162]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001687]   Initializing cgroup Subsys blkio.(正在初始化 cgroup Subsys blkio。
[0.00170]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.001727]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001740]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001751]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001773]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.002031]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.002044]   CPU0:Thread -1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.002080]   为0x80008380 - 0x800083d8设置静态标识映射
[0.040742]   带来了1个 CPU
[0.040754]   SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
[0.040761]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.041114]   devtmpfs:已初始化
[0.064839]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.065651]   OMAP_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.078675]   OMAP-hwmod:tptc0、使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
[0.079140]   omap_hwmod:tptc1、使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
[0.154137]   OMAP-hwmod:dcan2:_wait_target_disable 失败
[0.247723]   时钟源 Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.251585]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.252392]   NET:注册协议系列16.
[0.253327]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.261394]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.263488]   OMAP-GPIO 480590.GPIO:找不到节点/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400/GPIO4_PINS_DEFAULT 的 pctldev、推迟 ProE
[0.285655]   没有 ATAG?
[0.285710]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.285719]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.288156]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
[0.288166]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.288729]   OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.327946]   EDMA-DMA-ENGINE EDMA-DMA-ENGER.0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.330593]   OMAP-DMA 引擎4a056000.dma-控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.335409]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.335590]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.335743]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.335893]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.336163]   vgaarb:已加载
[0.336527]   SCSI 子系统已初始化
[0.338434]   Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.351072]   Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
[0.391527]   omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.391704]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.391759]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.391800]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.391807]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.391832]   PTP 时钟支持已注册
[0.392470]   OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.392759]   OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.393042]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.393111]   OMAP-MAP-MAP-MAILBOOMAP-SEmail: probe of 48842000.mailbox failed with error -22.(OMAP-MAP-MAP-MABO
[0.393337]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.393999]   切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.403398]   缺少 Cooling_device 属性
[0.403408]   未能建立散热区 board_thermal:-2
[0.403516]   NET:注册协议系列2.
[0.404095]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.404159]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.404284]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.404336]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.404368]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.404563]   NET:注册协议系列1.
[0.404809]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.404817]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.404824]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.404830]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.405800]   CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity [0]
[0.405830]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.407724]   futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.407804]   审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[0.407836]   审核:type=2000审核(0.390:1):已初始化
[0.414815]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.414985]   VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[0.417021]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.417050]   注册了钥匙类型 id_resolver
[0.417057]   注册了密钥类型 id_legacy
[0.417116]   jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要) Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.419463]   NET:注册协议系列38.
[0.419540]   退回:池大小:64页
[0.419552]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.419563]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.419598]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[0.423044]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1124时为281个引脚
[0.423159]   pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:pA fc002e8c 处1个引脚大小为4
[0.438833]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.438847]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x1000-0xFFF]
[0.438857]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.438867]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.438988]   PCI 0000:00:00.0:PCI 目前不支持 IOMMU
[0.439248]   PCI:总线0:快速背对背传输被禁用
[0.439641]   PCI 0000:01:00.0:PCI 目前不支持 IOMMU
[0.440001]   PCI:总线1:禁用快速背对背传输
[0.440132]   PCI 0000:00:00.0:条8:已分配[mem 0x20400000-0x20ffFFF]
[0.440144]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.440157]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.440170]   PCI 0000:00:00.0:条7:已分配[IO 0x1000-0x1fff]
[0.440183]   PCI 0000:01:00.0:条0:已分配[mem 0x20800000-0x20ffFFF]
[0.440202]   PCI 0000:01:00.0:条码3:已分配[mem 0x20400000-0x20403fff]
[0.440220]   PCI 0000:01:00.0:条码2:已分配[IO 0x1000-0x101f]
[0.440237]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.440247]   PCI 0000:00:00.0:  桥接器窗口[IO 0x1000-0x1fff]
[0.440258]   PCI 0000:00:00.0:  桥接窗口[mem 0x20400000-0x20ffFFF]
[0.442049]   ldo5:由 EVM_3V3_SD 供电
[0.442588]   OMAP DSS 修订版6.1
[0.442855]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[0.447449]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.450382]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 267、base_baud = 3000000)是8250
[1.44747473]   控制台[ttyS0]已启用
[1.451639]   48068000.serial:在 MMIO 0x48068000 (IRQ = 268、base_baud = 3000000)处的 ttyS5是8250
[1.461148]   48420000.serial: tmio 0x48420000处的 ttyS6 (IRQ = 269、base_baud = 3000000)是8250
[1.470634]   48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 270、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
[1.480528]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.493410]   返修:模块已加载
[1.500506]   循环:模块已加载
[1.505109]   AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
[1.511861]   AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
[1.520496]   AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[1.530701]   SCSI host0:AHCI
[1.533864]   ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 307
[1.542300]   mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[1.550280]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.554903]   e1000:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 7.3.21-K8-NAPI 版
[1.561981]   e1000:版权所有(c) 1999-2006英特尔公司。
[1.567856]   e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 2.3.2 k
[1.573712]   e1000e:版权所有(c) 1999 - 2014英特尔公司。
[1.579736]   igb:英特尔Registered千兆位以太网网络驱动程序- 5.2.15-k 版
[1.586829]   igb:版权所有(c) 2007-2014英特尔公司。
[1.592488]   igb 0000:01:00.0:启用器件(0140 -> 0142)
[1.609809]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_3 5cf821
[1.61386]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_2 40fb99
[1.637539]   pps pps0:新 PPS 源端口0
[1.641572(2004)   igb 0000:01:00.0:在 eth0上添加了 PHC
[1.646146]   igb 0000:01:00.0:英特尔Registered千兆以太网网络连接
[1.653051]   igb 0000:01:00.0:eth0:(PCIe:2.5Gb/s:宽度 x1) 5c:F8:21:40:fb:99
[1.660233]   igb 0000:01:00.0:eth0:PBA 号:FFFFFF-0FF
[1.665409]   igb 0000:01:00.0:使用传统中断。 1个 Rx 队列、1个 TX 队列
[1.724026]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.730150]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffdff
[1.738556]   libphy: 48485000.mdio:探测
[1.742588]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[9]:器件48485000.MDIO:09、驱动程序未知
[1.751169]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_1 5cf821
[1.755243]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0 40fb98
[1.759267]   Mac addr[i] 5c.
[1.761983]   Mac addr[i] F8
[1.76475]   Mac addr[i] 21.
[1.767467]   Mac addr[i] 40.
[1.770181]   Mac addr[i] fb
[1.772896]   Mac addr[i] 98
[1.775667]   cpsw 48484000.ethernet:缺少从属[1] phy_id 属性
[1.782048]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_1 5cf821
[1.786109]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0 40fb98
[1.790133]   Mac addr[i] 5c
[1.792847]   Mac addr[i] F8
[1.795592]   Mac addr[i] 21.
[1.798307]   Mac addr[i] 40.
[1.801021]   mac addr[i] fb
[1.803734]   Mac addr[i] 98
[1.806467   ] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 5c:F8:21:40:fb:98
[1.814553]   mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.820641]   RTC 日期时间获取
[1.82394]   RTC-ds1307 0-0068:RTC 内核:将 ds1307注册为 rtc0
[1.830379]   RTC-ds1307 0-0068:56字节 NVRAM
[1.834839]   i2c /dev/entries 驱动程序
[1.839963]   tmp102 0-0049:已初始化
[1.845152]   OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:获得了 CD GPIO
[1.884651]   OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:sdr25模式没有 pinctrl 状态
[1.892093]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
[1.900541]   ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[1.906002]   OMAP_hsmmc 480b4000.MMC:DDR_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
[1.912731]   OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:hs 模式无 pinctrl 状态
[1.918915]   OMAP_hmc 480b4000.MMC:对于 HS200_1_8v 模式、没有 pinctrl 状态
[1.964327]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.970679]   OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[1.977258]   OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[1.983545]   OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[1.990429]   OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[1.999779]   o 配置文件:使用计时器中断。
[2.004466]   正在初始化 XFRM netlink 套接字
[2.008780]   mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[2.016897]   NET:注册协议系列17.
[2.021385]   NET:注册协议系列15.
[2.026053]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.030440]   mmc0:地址为 e624的新型高速 SDHC 卡
[2.036106]   OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.042726]   TI OMAP4+器件的电源管理。
[2.047989]   mmcblk0:mmc0:e624 SU04G 3.69 GiB
[2.053123]   支持 ThumbEE CPU 扩展。
[2.057534]    mmcblk0:P1 P2
[2.060649]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.070504]   DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[2.078125]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.100151]   tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
[2.126402]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[2.133046]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[2.142226]   [DRM]启用 DMM 回绕滚动
[2.187714]   控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x37
[2.197467]   omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[2.203412]   omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
[2.234192]   omapwb-M2M:器件注册为 video10
[2.239181]   [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[2.245377]   获得 RTC 日期时间
[2.248560]   RTC-ds1307 0-0068:将系统时钟设置为2017-06-28 20:31:32 UTC (1498681892)
[2.257422]   FDT:未创建'/sys/firmware/fdt:CRC 校验失败
[2.275251]   ldo4:正在禁用
[2.27852]   ldo2:正在禁用
[2.281602]   AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
[2.285323]   VDD_3V3:正在禁用
[2.288614]   ALSA 器件列表:
[2.291592]     未找到声卡。
[2.309640]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[2.314529]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.322680]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.332194]   devtmpfs:已安装
[2.33543]   释放未使用的内核内存:340K (c08e1000-c0936000)
[2.397991]   mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.403147]   mmc1:地址0001处的新 MMC 卡
[2.408049]   mmcblk1:mmc1:0001 MMC04G 3.60 GiB
[2.412851]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 16.0 mib
[2.419130]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib
[2.428452]    mmcblk1:P1 P2
[2.709477]   systemd[1]:无法插入模块'autofs4':没有此类文件或目录
[2.726967]   random:非阻塞池已初始化
[2.739908]   systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRY)
[2.758432]   systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2017.05!

[2.784847]   systemd[1]:将主机名设置为 。
[3.125510]   systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
[3.133301]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[3.141047]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
[3.148368]   systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
[3.155851]   systemd[1]:sysinit.target:找到了对 avahi-daemon.socket/start 的依赖
[3.163718]   systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
[3.171168]   systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
[3.180624]   systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
[3.219210]   systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[3.244281]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[3.264253]   systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[3.284245]   systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[3.304260]   systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[3.334304]   systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[3.364126]   systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[3.384119]   systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
[3.404601]   systemd[1]:已创建切片系统切片。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[3.428291]   systemd[1]:正在启动加载内核模块...
        正在启动加载内核模块...
[3.456097]   systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
        正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[3.486344]   systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
        正在启动设置虚拟控制台...
[3.501474]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[3.508150]   systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[3.544870]   systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[3.566062]   systemd[1]:正在安装调试文件系统...
        正在安装调试文件系统...
[3.594392]   systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[3.624241]   systemd[1]:已达到目标路径。
[ 确定 ]已到达目标路径。
[3.644222]   systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[3.666641]   systemd[1]:正在安装临时目录...
        正在安装临时目录...
[3.694427]   systemd[1]:侦听日志审计套接字。
[ 确定 ]收听日志审计套接字。
[3.716082]   systemd[1]:正在启动日志服务...
        正在启动日记账服务...
[3.744332]   systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[3.764217]   systemd[1]:已达到目标层。
[ 确定 ]已到达目标层面。
[3.776320]   systemd[1]:正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
        正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
[3.816251]   systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
        正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[3.840624]   systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[3.883743]   systemd[1]:已安装调试文件系统。
[ 确定 ]已安装调试文件系统。
[3.914229]   systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[3.934229]   systemd[1]:已挂载的临时目录。
[ 确定 ]已挂载的临时目录。
[3.954527]   systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[失败]启动加载内核模块失败。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
        正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
        安装/media/ram...
        安装/var/volatile...
        正在启动 udev 冷插拔所有设备...
        正在安装配置文件系统...
        正在开始应用内核变量...
        正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[4.436186]   systemd-journale[104]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
        正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
        正在开始创建易失性文件和目录...
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
        正在启动网络时间同步...
        正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
        正在开始同步系统和硬件时钟...
[4.871781]   RTC 日期时间设置
[4.884726]   RTC 日期时间 Get[ OK ]已开始同步系统和硬件时钟。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
        正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
        正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
[5.445361]   igb 0000:01:00.0 enp1s0:从 eth0重命名
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
        正在启动网络服务...
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
        正在启动 uim-sysfs.service ...
        正在启动电话服务...
        正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
        正在启动登录服务...
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[6.303471]   Net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[ 确定 ]已启动网络服务。
[失败]无法启动 TI 多核工具守护程序。
有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。
[6.547135]   net eth1: Phy found : id is : 0x20005c90
[6.552240]   libphy: 找不到 PHY
[ 确定 ]已启动电话服务。
[ 确定 ]启动登录服务。
[ 确定 ]已到达目标网络。
        正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
[6.712856]   net eth1: 在从器件1上找不到 PHY
        正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
[ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
        正在启动允许用户会话...
        正在开始网络名称解析...
        正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
[ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS2.
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[ 确定 ]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]达到目标登录提示。
[ 确定 ]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
[8.599284]   FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[8.650654]   kjournald 正在启动。  提交间隔5秒
[8.914584]   EXT3-FS (mmcblk1p2):使用内部日志
[8.919855]   EXT3-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[9.03676767]   EXT3-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式
[9.205427]   FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[ 确定 ]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
[ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。
        正在启动 rc.pvr.service ...
[ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
        正在启动 weston.service ...
[ 确定 ]已启动 weston.service。
        正在启动 telnetd.service ...
        正在启动 tiipclad-demon.service ...
[ 确定 ]已启动 telnetd.service。
[ 确定 ]已启动 tiipclad-demon.service。
        正在启动 thttpd.service ...
[ 确定 ]已启动 thttpd.service。
        正在启动 rng-tools.service ...
(小部分
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
       自动配置
       binutils-dev
       binutils
       野牛开发
       野牛
       CPP-symLinks
       CPP
       dosfstools
       G++-symLinks
       G++
       gawg-dev
       嘎嘎
       GCC-symLinks
       GCC
       gdb
       gdbc6x
       gdbserver
       gstreamer1.0-libav
       hidapi
       libcairo-perf-utils
       libgmp10
       利比德11.
       libmpc3.
       libmpfr4
       libreadline-dev
       实验线路6.
       M4开发
       M4
       制造
       网络
       分配
       swig-dev
       请轻扫

如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
之前的上述封装。  这可以使用来完成
opkg remove 命令。  即:
   拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称

注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
     将通知相关软件包。  您应该这样做
     在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
     此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
[ 确定 ]已启动 rng-tools.service。
[ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
        正在启动 SYSV:kdump 脚本提供以下支持:...
[失败]启动 SYSV 失败:kdump 脚本提供支持:。
有关详细信息、请参阅'stemctl status kdump.service'。
        正在启动 gdbserverproxy.service ...
[ 确定 ]已启动 gdbserverproxy.service。
        正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
[ 确定 ]已启动 matrix-gui-2.0.service。
        正在启动 thermal-zone-init.service ...
[ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。
[ 确定 ]已达到目标多用户系统。
        正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[ 确定 ]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。

 _________                    _________           _        _   
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||  
             |____|                   |_|            

Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS0

Arago 2017.05 am57xx-EVM ttyS0

am57xx-EVM 登录:root
root@am57xx-EVM:~#

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将在可用时发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽快发布您的反馈。

    此致、
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    看看这一点、您的 U-Boot 非常旧、2015.07、您正在使用旧的 Silicon、ES 1.0。 您是否可以选择升级到两者的较新版本、至少可以检查此问题?