请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA744 主题中讨论的其他器件:DRA742
工具/软件:Linux
您好、社区成员:
我将使用最新的 SDK ti-processor-sdk-linux-Automotive dra7xx-evm-03.03.00.03 来评估 Vayu EVM 修订版 H 板。
我需要配置 McASP1。 但我无法在 dra7-EVM.dts 文件中看到不同接口的引脚多路复用。 仅 CAN 和 MMC 引脚多路复用器可用
我转到了该补丁
是否有人可以告诉我如何在 电路板中配置 McASP1和 I2C1。
我们需要使用以下连接器连接编解码器
谢谢
深度