This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:TDA2x 支持新 DDR

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615353/tda2sx-tda2x-to-support-new-ddr

器件型号:TDA2Sx

大家好、

我现在使用的是 TDA2x EVB (Vayu)、其 DDR 为 MT41K512M16HA-125、而我自己的生产板使用 的 是 W632GU6KB12K。

那么,有人知道我应该做些什么修改来适应   软件中的新 DDR W632GU6KB12K?

我的 VisionSDK 版本为2.9.1.0。  我仅在所有内核上使用 BIOS。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    您能帮助回答这个问题吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找应该使用什么 EMIF 寄存器设置、或者在源代码中应该在哪里进行这些修改?

    如果您在寻找配置 EMIF 寄存器的帮助、可以使用以下工具: http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sprac36a

    如果您在 VisionSDK 中查找有关要修改的源文件的信息、请告知我们、我们可以跟进这些信息。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    在 SBL 中的 EMIF_Config()期间,我得到了一个硬件调平超时。 我发现 SDRAM 状态寄存器的位4和位6为1。 因此、它是读取 DQS 门训练超时和写入调平超时。

    我找到了 A 相关链接、但无法访问其中的 doc 链接。

    (e2e.ti.com/.../307980

    TI 是否有一些新的用户调试指南? 如何处理超时异常?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    引用的 E2E 主题似乎与 Keystone 1器件相关、这不一定对应于 TDA2x 器件。 请使用我之前提供的链接来检查/审查 EMIF 寄存器设置。

    目前没有特定的调试指南、但我们可以暂时尝试通过 E2E 线程提供帮助。

    作为调试的第一步、最好确保寄存器设置与所提供链接中 XLS 推荐的设置相匹配。 此外、请确保用于 DDR 初始化序列的软件与最新的软件版本保持一致。

    如果电路板和 CCS 上有 JTAG 连接、请通过存储器浏览器窗口检查 DDR 存储器区域。 刷新内容以查看您是否读回了不同的数据(更改时数据将变为红色)。 如果发现错误、请检查特定字节是否通用。 可以提供的任何其他意见也是有益的。

    检查电压电平、(如果探测点可用)探测关键信号、例如 DDR 时钟和数据选通。

    此外、请告知我们是否在其他电路板上尝试过此操作、以及这些电路板是否显示了类似问题。

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    实际上、我在自己的 TDA2xx 生产板上进行调试。 我遇到了硬件水平调整超时问题。  

    我遵循 SPRAC36A_EMIF_RegisterConfig、但会出现一些警告。 数据表内的133至138页对参数进行了说明。 您能帮您检查该表以找出原因吗?  

    我使用 的是以532GU6KB12K (DDR3L-1600)的频率工作的 W632GU6KB12K。  e2e.ti.com/.../DDR-parameters.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我更新了"董事会详细信息"表。

    Thanks.e2e.ti.com/.../DDR-parameters_5F00_20170816.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我从您提供的链接下载该工具、出现错误、出现一个对话框

    那么、您可以帮我解决这个问题吗? 是否需要安装 DLL 或插件之类的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我从您提供的链接下载 Excel 工具、出现错误、出现一个对话框

    那么、您可以帮我解决这个问题吗? 是否需要安装 DLL 或插件之类的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您提到的错误不可见。
    您能不能重新发布它

    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉缺少 PICS、错误"运行时错误"91":对象变量或块变量未设置。" 将在单击"Save User Config"按钮后显示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需额外插件。 此.xls 表最初是"保存"功能所依赖的较大安装包的一部分。 请忽略.xls 的"保存"功能。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您的介绍、似乎我误解 了按钮"Save User Config"的价值。

    现在唯一的问题是  的描述、那么您能否从  之前上传的 xls 文件 user1427660中检查电路板配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能不能帮助我检查此 EMIF 参数,我们必须尽快确认硬件的有效性。请注意,进行硬件修改需要花费一定的成本。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好:

    Winbond 没有提供大约1066配置的速度箱。

    使用 Micron 128M*16内存速度 bin 代码尝试填充 Excel 文档。

    请尝试附加参数。 如果这些配置不起作用、则需要联系 Winbond、但必须提供其专用的1066速度 bin 配置、或者您可以将这些 Excel 文档转发到 Winbond、并让 Winbond 专家填写表格。

    此致!

    韩涛

    e2e.ti.com/.../SPRAC36A_5F00_EMIF_5F00_RegisterConfig_5F00_UpdateBoardDetails_5F00_autofree.7z