This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:IDK 上的矩阵 GUI HDMI

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629550/linux-am5718-matrix-gui-hdmi-on-idk

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

您能告诉我如何在 AM5718 IDK 上通过 HDMI 显示矩阵 GUI 吗?

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该运行 Linux-RT SDK :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 纯 Linux SDK 在 IDK 板上不受支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有 LCD 触摸屏连接到板、则需要将鼠标连接到板。 矩阵 GUI 按 Weston 应用程序和 Weston 需求运行、并连接输入设备以启动它。

    处理器 SDK Linux 支持 IDK 板。 无需专门使用 RT Linux。