请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
所以... 我正在使用 newish remoteproc/rpmsg 框架开发 PRU 代码。 我真的很喜欢内核4.1.x 和4.4.x 中代码在启动过程中使 PRU 启动的方式。 通常在系统的大部分其他部分完全运行之前。 但是、在最近的4.9.x 内核中、PRU 的自动引导似乎已经消失、并且在一般情况下、pruss remoteproc 驱动程序加载需要很长时间、即使这样、它们也不会自动运行。 我不知道为什么这么做了。 或权变措施。 当然,remoteproc0可以足够快地启动 M3。