This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:创建 SD 卡脚本失败

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620786/am335x-create-sd-card-script-fails

当我输入"sudo ./create-sdcard.sh"时、提供路径" /home/think/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04 /"

  系统发出提示

SDK 路径无效、请确保包含 ti-sdk-xxxx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vico、

    您执行的"./create-sdcard.sh"脚本不是从 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04派生的。
    请使用位于"/home/think/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04/bin/create-sdcard.sh "的"./create-sdcard.sh"。


    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kemal
    感谢您的回复、我已经解决了问题、但我已解决了另一个问题、当它提示"现在无法从 SDK 预构建映像安装"时、我又回答了问题
    未找到 SDK 路径
    输入 SDK 的路径:
    "我不知道路径。 能不能帮助我处理这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理器 SDK 路径为:/home/think/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04