This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/66AK2G02:构建 K2G 处理器 SDK

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634183/compiler-66ak2g02-building-k2g-processor-sdk

器件型号:66AK2G02

工具/软件:TI C/C++编译器

你好
我目前正在尝试从 K2G 处理器 rta SDK 构建示例、并得到以下错误

说明   资源   路径   位置   类型
当前未安装产品"ti.mas.aer.c55l_cpuv3.3" v17.0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。    K2G_bf      K2G_bf   问题

说明   资源   路径   位置   类型
当前未安装产品"ti.mas.aer.c64Px" v17.0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。    K2G_bf      K2G_bf   问题

说明   资源   路径   位置   类型
当前未安装产品"ti.mas.volib.c66" v2.1.0.1、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。    K2G_bf      K2G_bf   问题

您能告诉我需要安装什么来获取这些文件/库吗、我假设所有内容都包含在处理器 SDK 中、或者这只是某个位置错误的路径设置的问题。

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    经过一些挖掘、我相信这与 Telecoms Libraries VOLIB 相关。
    我安装了 C66x 版本(2.1.0.2)、该版本删除了第三个错误、但安装 C55L cpu3v3和 c64P 版本(再次安装2.1.0.1)对前两个错误没有帮助。

    但是、如果我在 olib_C64P_2_1_0_1目录中进行搜索、我将无法看到 ti.mas.aer.c64Px (或使用 C55)、就像我可以使用 volib_c66_2_1_0_1那样

    为什么我在使用 K2G 处理器 SDK 的过程中遇到与 C55和 C64P DSP 相关的错误?

    因为我在这里真的开始挣扎、所以我对如何构建这种解决方案有任何想法。

    谢谢
    Bob 熏肉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是使用 CCS 构建的吗? 还是使用终端控制台? 您使用的是哪些 CCS 和 SDK 版本?
    如果您使用的是 make、您是否正确配置了环境?
    如果您使用 CCS 进行构建(您使用哪个版本?)、您是否检查了所有库是否都包含在项目路径中? 右键单击项目、选择属性并检查选项。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我正在使用 CCS 构建并升级到最新版本、以确保安全、即7.3.0.00019

    我一直通过某种半智能的试用和错误方法安装软件包、刚刚发现我还需要安装 AEC-AER (声学错误消除)软件包来消除这些错误。

    这可能不是编译器错误、但与 K2G 处理器 SDK 的文档有关、因为通常情况下、清单中会列出需要安装的任何其他软件包的要求、但我看不到任何内容(也许我在找错地方)。

    由于我使用的 XDCTools 版本、我遇到了一些问题-但这在清单文档中列为3.32.1、当我切换到这个版本时、它解决了这个问题。

    我现在遇到了 types.h (我怀疑其他头文件)文件的位置问题、因此我必须转到并检查路径设置。

    作为观察结果、如果这是客户第一次使用 Processor SDK、我认为这不会给客户带来很好的体验。

    当我设法解决最终问题时、我会告诉您。

    此致
    Bob 熏肉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    [引用]作为观察结果、如果这是客户第一次使用 Processor SDK、我认为这不会是一次很好的体验[/引用]
    同意、如果您在构建 SDK 的过程中发现任何问题、请告诉我。 我已就此问题通知 RTOS 团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    在反馈中注明。
    您在哪里可以解决您的构建问题?
    不确定您是否观看了有关使用此项目 training.ti.com/voice-preprocessing-demo-on-evmk2g 进行设置的本视频

    Lali