This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3358:用于音频的 RTOS 或 Starterware

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632540/rtos-am3358-rtos-or-starterware-for-audio

器件型号:AM3358

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在研究一个学校项目、以构建 HiFi 环绕声放大器的概念验证原型。 我 希望 "准系统"将 AM3358编程为基本音频 DSP (基本滤波器、音量 等)、因此我将使用 I2S 并从美元读取.wav 文件。 我正在使用 BeagleBone 作为开发板(学生人数=不需要$$)、尽管我 对使用 c 进行编程充满信心、而且我以前也在 Linux 中工作过、但我几乎是嵌入式处理器编程的新手。

对于这种情况、RTOS 或 Starterware、哪一个更好的起点? 还是两者都有?

有什么区别和优缺点?

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

James Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    建议您选择 RTOS 路径、因为我预计您将在哪里有几个任务等、因此需要一个操作系统来管理您的应用程序。

    Linux 可能是值得探索的途径、或许可以在 BeagleBone Black 上运行。

    Lali