This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM57X:内核引导期间 AM571x IDK 复位

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635940/linux-processor-sdk-am57x-am571x-idk-resets-during-kernel-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

大家好、我有一个 AM571x-EVM 板。 使用通过 TI SDK 生成的 SD 卡、电路板难以启动并在控制台中显示终端。

它沿着引导顺序"重置"某个位置、并重复执行此操作。 我正在使用 GlobTek 的电源、我不认为这是电源不足的问题。 无论是否使用 LCD 屏幕、都会发生这种情况。

我已连接控制台输出、但没有任何内容表示此复位的来源。

e2e.ti.com/.../4201.log.txt

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从您的日志文件中、我看到这是 AM571x IDK 板、您正在使用标准 Linux 版本。 但是、AM57x IDK 电路板上不支持标准 Linux。 请参阅 SDK 下载页面 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 上的"支持的平台"
    您需要使用 Linux-RT 版本: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、根据此页面- www.ti.com/.../processor-sdk-am57x、标准 Linux 应支持 AM571x-IDK。 此外、这种重复复位问题并非100%发生。 它的启动时间很长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在哪里确切地看到了此信息? SDK 下载页面上的"支持的平台"是正确的查找位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上面链接的页面上、有一个名为"设计套件和评估模块(1)"的部分。 它列出了单个 IDK、它是 AM571x。 我想我会误解这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准 Linux:

    Linux-RT:

    我已要求工厂团队进行澄清。 他们将在这里作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的 wiki - processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Supported_Platforms_and_Versions 上、它还列出了适用于 AM571x IDK 的标准 Linux 和 RT Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行澄清。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    非 RT 封装肯定会在 IDK 上引导。 这是包装盒中附带的 SD 卡吗? 您可以尝试另一张 SD 卡吗?

    不幸的是、日志似乎已损坏、我无法读取所有日志。 您可以再次上传吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的日志。 我尝试过多个 SD 卡。

    e2e.ti.com/.../am57x_2D00_evm_2D00_repeats_2D00_boot.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    我在这里重现了问题、并将努力找出问题的根源。 我很快就会向您介绍我发现的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经确定了电源的问题。 我正在使用 GlobTek 5V 6.5A 电源、但它看起来不符合其规格。 我换用了一个全新的相同部件、但此问题已消失。 我可能会寻找更可靠的电源、因为第二个 GlobTek 可能会降低加班时间。

    感谢你们到目前为止为你们提供的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 您能否使用 IDK 和 LCD 检查峰值功耗? 如 PCB 上所述、如果它超过5V 4A、我们应注意这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我使用的是5V 3A、但我没有连接 LCD。 我刚刚重新拔插它、问题消失了。 当然、正如您所指出的、这一切都取决于电源的状态以及特定时间电路板所需的内容。

    通过良好的调试来隔离问题。 感谢您分享您的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!