This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:小工具设备。 装入模块 g_ether 时出现问题

Guru**** 2585555 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615388/linux-gadget-device-problem-loading-module-g_ether-ko

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!
我尝试使用小工具器件、例如以太网或 hid。

当我向模块加载:

modprobe g_ether

使用命令 dmesg、我看到错误:

UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_ether ]添加到待处理的驱动程序列表中

小工具器件无法正常工作。

我正在使用 SDK:

PROCESSOR-SDK-LINUX_OMAPL138 04_00_00_04

我的目标是:
OMAP-L138 DSP + ARM9开发套件(LCDK)

有人正在运行小工具器件、您能为我提供帮助吗?

谢谢你。

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我不确定 SDK 中是否支持 g_ether。 让我检查一下这个。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您没有启用所有必需的内核驱动程序。 请按照以下 wiki 检查您的内核配置。

    或者、您也可以在电路板上运行以下脚本以查看它报告的错误。

    e2e.ti.com/.../3750.chkusb.sh_5B00_1_5D00_.txt