This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:在 Linux 引导的目标上运行简单 C 程序

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627218/linux-dm3730-running-simple-c-program-on-linux-booted-target

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我尝试根据 TMS320DM3730运行 helloworld.c 程序、但遇到以下错误请找到附件、

请告诉我缺失的位置

如何将 PAL 摄像机连接至 AD/DM3730并修改代码或任何链接以供参考

正在等待积极的重播!!!!!!

此致

Husain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    从您共享的控制台日志中、似乎您的 C 代码中存在语法错误、可能是您缺少了括号。 我建议您首先尝试使用非常简单的应用、该应用只打印一些简单的文本、例如"DM3730板内的 hello world "。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    我想知道如何在 CCS 上的 AM/DM3730上运行简单音频回路任何需要参考的文档、请尽快通知我
    正在等待肯定的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已被重复发布并在您的另一个主题中得到解答:

    e2e.ti.com/.../629549

    此致、
    帕维尔