This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM648:与此芯片的 EMIF 连接

Guru**** 2587105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616106/tms320dm648-emif-connection-with-this-chip

器件型号:TMS320DM648

大家好、我正在为这个 DSP 寻找一个64/128 MB 的 EMIF 内存芯片、但是我在 TI 上看不到任何内存、我也看不到任何有内存的公司、并且用 EMIF 连接标记它、所以我不确定应该选择什么芯片。

很长时间以来、我不确定 EMIF 连接、我知道只有16个端口。 现在、我认为它有16个用于数据的端口、32个用于插槽控制(24个宽数据)。

我看到了这一点、我认为它可以工作、但我不确定。

谢谢。

www.cypress.com/.../download