工具/软件:Linux
这适用于 AM57xx-EVM。 我对嵌入式 Linux 的整个过程有些陌生、所以请多多包涵。 我已经通过 Yocto/Arago 构建了 Linux 内核/RootFS。 在输出目录(/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/images/am57xx-evm)中有大量文件。 这是我第一次为 EVM 执行此操作、因此我只需要足够的资源来显示 Linux 提示符。 我还从 SDK 中加载并运行了 create-SD 卡实用程序、但它不会真正引导您完成该过程。
不清楚我需要加载哪些文件才能到达该点。 我知道我需要预加载程序(spl? MLO?) 接着是 U-boot、然后是内核、最后是 rootfs。 是否有一个小表显示了哪些文件进入了哪个分区以及如何形成(ext3、fat 等)。 我觉得我甚至不需要实用程序来执行此操作、只要我知道哪些文件进入了哪个分区。
我对指向右侧文档的指针也非常满意。
总之、这里是 Yocto 的结果。
tisdk-rootfs-image-am57xx-EVM-20170825124133.rootfs.tar.xz
模块--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-EVM-201708232182502.tgz
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-20170823182502.bin
zImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-20170823182502.bin
u-boot-am57xx-EVM-2017.01+gitAUTOINC+590c7d7fe1-R12.img
MLO-am57xx-EVM-2017.01+gitAUTOINC+590c7d7fe1-R12
u-boot-spl.bin-am57xx-EVM-2017.01+gitAUTOINC+590c7d7fe1-R12
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am572x-idk-lcd101t2045-20170823182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am572x-idk-lcd101t2587-20170823182502.dtb
zImage-4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am572x-idk-lcd101t2045-201708233182502.dtb
zImage-4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am572x-idk-lcd101t2587-201708233182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-reva3-camer-ov10635-201708233182502.dtb
zImage-4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-reva3-camer-ov10635-201708233182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-reva3-cam-mt9t111-201708233182502.dtb
zImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-reva3-cam-mt9t111-201708233182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-cam-ov10635-20170823182502.dtb
zImage-4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-cam-ov10635-20170823182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evmcam-mt9t111-201708233182502.dtb
zImage-4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-cam-mt9t111-201708233182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-reva3-201708233182502.dtb
zImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-evm-reva3-201708233182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am572x-idk-20170823182502.dtb
zImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am572x-idk-20170823182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-EVM-201708233182502.dtb
zImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-EVM-201708233182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-beagle-x15-201708232182502.dtb
zImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-beagle-x15-201708232182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-beagle-x15-revb1-201708233182502.dtb
zImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am57xx-beagle-x15-revb1-201708233182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am571x-idk-lcd101t2045-20170823182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am571x-idk-lcd101t2587-20170823182502.dtb
zImage-4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am571x-idk-lcd101t2045-201708233182502.dtb
zImage-4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am571x-idk-lcd101t2587-20170823182502.dtb
uImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am571x-idk-20170823182502.dtb
zImage--4.9.41+git0+7448cce4e5-r7c.arago5.2-am571x-idk-20170823182502.dtb
tisdk-rootfs-image-am57xx-EVM-20170825124133.rootfs.manifest
README_-_DO_NOT_DELETE_FILES_IN_THIS_DIRECTORY.txt
谢谢!
道格