This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:Android CTS:com.android.cts.net.hostside.VpnTest 失败,出现错误"收到意外答复"

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631974/dra746-android-cts-com-android-cts-net-hostside-vpntest-fails-with-error-received-unexpected-reply

器件型号:DRA746

大家好、

com.android.cts.net.hostside.VpnTest [testAppDisallowed()失败 ,并显示错误"received unexpected reply"。 我已连接 device_logcat 和主机 logcat。 请帮助我查找 solution.e2e.ti.com/.../host_5F00_log.txte2e.ti.com/.../device_5F00_logcat.txt

此致、

Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gangadhar、

    我已将您的问题转发给 Android 专家。

    您能告诉我们您使用的是哪种 Android 版本吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangadhar、

    您能否确保测试的网络没有网络限制。
    Office 网络可能有一些限制。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    谢谢。 Android 版本:6.0.1。 请尽快获取解决方案。 (您已在 SD 卡上将我的另一个问题转发给您的专家、但我尚未得到答案)。

    此致、
    Gangadhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、
    不使用办公室 n / w 我使用手机作为 WiFi 热点并连接到它。

    此致、
    Gangadhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gangadhar、

    只需更新:Vishal 当前忙于执行某些任务、但准备好后将更新此问题。

    此致、
    Yordan