This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:如何使用 C5505-eZdsp USB 记忆棒实现引导加载程序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621664/ccs-tms320c5505-how-to-realize-bootloader-with-c5505-ezdsp-usb-stick

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我有  一个 TMS320C5505-eZdsp USB 记忆棒、现在我只能  进行仿真。  但我想 从 SPI E2PROM 引导 DSP。    开发板上的 E2PROM (M95512-WMN6TP)。

1、如何在  EEPROM 中复制程序

2、我应该对程序做什么

3、   在开发板上执行此操作的任何其他简单方法。   谢谢

此致、
Yudong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yudong、

    请参阅此应用手册。
    www.ti.com/.../sprabd7c.pdf

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Check information online:   “Next,run the program,when the user will be tied to input the file path and file name for the boot image: input your binary file path...(联机检查信息:下一步,运行程序,当系统要求用户输入引导映像的文件路径和文件名时:输入您的

    现在、我可以将.out 文件转换.bin 文件。   但是、当我运行程序时、未发现 有人要求我输入引导映像的文件路径和文件名。 我应该如何将文件输入 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yudong、

    当您运行引导映像编程器时、它将提示您在本地文件系统中输入.bin 文件的路径。
    请查看此 wiki 以获得一些指导 processors.wiki.ti.com/.../C5517_Boot-Image_Programr 这是 C5517的版本、但这应该是一个类似的过程。

    Lali