This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:启用时钟时、TMS320C6657内核电压下降0.3V (从0.8V 下降到0.5V)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629574/tms320c6657-tms320c6657-core-voltage-is-dropping-by-0-3v-from-0-8-v-to-0-5v-when-clock-is-enable

器件型号:TMS320C6657

我们将按以下顺序为基于 TMS320C6657的电源启用电源

CVDD (0.85V-1.1V)

2. CVDD1 (1.0V)

时钟驱动器

4. DVDD1.8

DVDD1.5

但是、启用时钟时、我们会观察到、如果禁用时钟、内核电压会下降、所有电源电压都正常。 有快速指针吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否遵循了 KeyStone 器件硬件设计指南(www.ti.com/.../sprabi2c.pdf)中的建议
    特别是第2节"电源"?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我们参考了电源指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以显示这种情况的示波器测量?
    您还可以共享原理图的相关电源器件吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与以1GHz 运行时的电源负载有关。 通过更改去耦电容器的值来修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享。