This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:通过 TI#39;s INTC 寄存器或 ARM CPSR 寄存器启用 IRQ?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628994/dm3730-irq-enabled-with-ti-s-intc-register-or-arm-cpsr-register

器件型号:DM3730

您好!

似乎可以通过以下两种方式来启用 IRQ 中断:

启用 INTCPS_CONTROL 寄存器中的 IRQ 位(TRM 中的第2429页、INT 部分中的寄存器0x48)

2.启用 CPSR_c ARM 寄存器中的 IRQ 位。

这是相同的操作吗? 我是说执行 (1)等于(2)?

如果不是,我们何时启用中断(1)和何时启用(2)? 或者我们是否需要同时执行这两项操作?

 

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    CPSR 和 INTCPS_CONTROL 寄存器对于允许新的 IRQ 都很重要。 请参阅 TRM 第12.5.2节"MPU INTC 处理序列"中的伪代码示例。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsevtolin、

    您能不能在此标题中查看一下:
    e2e.ti.com/.../628926

    我只需要理解这个问题、而不是解决这个问题。

    谢谢、
    已运行