This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器 SDK-AM335X:GPMC 连接到 SRAM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633600/compiler-processor-sdk-am335x-gpmc-connection-to-sram

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、TI 专家

我有一个名为 IS62WV1288DBLL-45QLI 的芯片,它是一个 SDRAM,需要链接到 AM335x GPMC,我查看内核代码,但没有找到相关的驱动程序,是否有任何相关信息可以参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将找不到适用于 GPMC 的驱动程序、因为该接口已映射内存。 您需要在器件树中设置正确的配置和时序、然后直接读取/写入所需的地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser:

    感谢您的回复、但我是一位新员工、我不知道如何配置计时、能否阅读《技术参考手册》以获取 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是 TRM 中的第7.1节。 另请查看 SDK 中的文档文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser:

    感谢您的建议。我 现在可以读取数据并将其传输到芯片。但我想在断电时保存数据。  

    我看一下芯片数据表 中的数据保持模式、不知道如何实现数据保持波形模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试将 GPMC_CS 切换到 GPIO、并根据需要进行切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser:

    感谢您的重放、我们还连接了 GPMC 上的 Nand 闪存和 DM9000、如果我  切换 GPMC_CS、它 将影响 其他功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您没有在一个 CS 信号上连接任何设备。 再看一下时序图、我认为您需要通过 SRAM 电源提供某种外部缓冲来实现这一点。