This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:并发 I2S 总线传输

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746, TMS320C6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635941/tms320c6746-concurrent-i2s-bus-transports

器件型号:TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6742

查找有关以下平台支持多少个并发 I2S 总线传输的信息:  

  • C6746
  • C6742

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    TMS320C6746:
    一个支持 I2S 传输的 McASP 端口
    两个支持 I2S 传输的 McBSP 端口

    TMS320C6742:
    一个支持 I2S 传输的 McASP 端口
    一个支持 I2S 传输的 McBSP 端口

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    作为后续问题、您能告诉我您可以在每个端口上实现多少 Tx I2S 和 Rx I2S 线路吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    《技术参考手册》对此进行了介绍。 例如,对于 TMS320C6746,请参阅第22章多通道音频串行端口(McASP):
    "McASP 模块还包括多达16个串行器、这些串行器可以单独启用以进行发送或接收。"
    '在 I2S 模式下、发送和接收部分最多可在所有作为192kHz 立体声通道运行的串行数据引脚上支持同步传输。'
    "I2S 格式专为通过单个数据引脚 AXR[n]传输立体声通道(左右)而设计。 "

    因此、对于 McASP、您可以将所有 AXR 引脚用于 I2S 传输。

    有关 McBSP、请参阅 TRM 中的第23章。 McBSP 控制器中的每个通道支持 I2S 协议。

    您可以通过相同的方式查看 TMS320C6742支持的功能。

    此致、
    Yordan