This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GPU 的 DO178和 DO254认证

Guru**** 2574125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628941/am5728-do178-and-do254-certification-for-gpus

器件型号:AM5728

你好
我有一位客户对 AM57xx 系列感兴趣、希望获得航空电子应用的 DO178和 DO254认证。

这包括 与图形处理器相关的软件、但可能会使用2D (GC320) 或3D (SGX544) GPU

您能否确认我们是否/如何通过此 DO178和 DO254认证支持它们?

我们是否可以联系任何第三方来获得此类支持,特别是 GPU?

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob
    让我检查一下这个。
    您特别提到 GPU、为什么会这样呢?
    您的客户是否已通过其他 TI 处理器的类似认证?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mukul

    我们特别指出 GPU、因为它将需要大量使用图形。

    我知道 Imagination 提供了 SGX 驱动器、过去一直不愿意为这些驱动器提供大量支持。
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我是否可以检查我们何时会收到有关此请求的一些反馈?

    此外、我们发现该公司在描述其安全关键型 Open GL 驱动程序时提到了 TI。

    http://richlandtechnologies.com/products/embedded-graphics-libraries/hardware-accelerated-graphics/

     

    我们 无法在网站上看到大量的详细信息,或者他们是否提供 GPU“运行状况监视器”

     TI 是否了解这家公司及其可提供的支持级别?

    谢谢

    Bob 熏肉

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    已经在内部讨论过这一点、但尚未提出 具体的第三方建议、我可以与您分享这些建议、众所周知、这些建议专门针对 AM57x 系列进行   

    我确实从软件团队确认 、用于 SGX/GC320用户模式库的 TI Proc SDK 仅为二进制文件。 客户/第三方需要与 Imagination /GC320配合使用才能访问源代码。

    从 Google 搜索中、也会点击另一个3P  

    第三方的 ALT 软件: https://community.imgtec.com/partners/single-partner/alt-software/

    定制和安全关键型软件开发服务
    Alt 软件为广泛的系统配置提供定制图形驱动程序和应用程序开发解决方案、包括无需操作系统的专用系统、生命攸关的医疗设备以及需要 DO-178B 认证(最高可达设计保证级别 A)的 mil-aero 平台。 我们的服务包括优化、集成和改进设计、以实现基本图形处理器的最佳使用并减少 CPU 使用、从而提高性能

    它们显示了 OMAP2/3/4中的一组器件,因此它们可能也能够为 AM57x 系列提供支持是合理的。

    我建议您的客户开始联系这些第三方。

    如果上述指导不够充分,请随时在此处提出后续问题或直接与我联系(如有需要)。  

    此致

    Mukul