This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM8148:如何在 TMDXEVM8148 DM8148 EVMTMDXEVM8148上执行 VGA 输入捕获

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635793/linux-tmdxevm8148-how-to-do-vga-input-capture-on-tmdxevm8148-dm8148-evmtmdxevm8148

器件型号:TMDXEVM8148

工具/软件:Linux

您好!

我的要求是在 TMDXEVM8148 DM8148 EVM 板上进行 VGA 输入捕获、并将其存储到 H264编码文件中、作为我们客户的快速 POC。 在不更改硬件的情况下使用此 EVM 板是否可以做到这一点? 根据 Mistral 的数据表、我们已经购买了该板。

我已经浏览过 e2e 论坛、2个以下的主题已被我的搜索所揭示

e2e.ti.com/.../785601

e2e.ti.com/.../1135217

但最后、我有点困惑。

请澄清以下问题

1.这两个论坛指出,VGA 捕获无法通过此 EVM 上的 TVP7002来完成,但根据此 EVM 上 Mistral 的数据表,它指出:“此平台支持多个显示输出,如 LCD、HDMI、S 视频和复合视频, 和输入、如 S 视频和复合视频组件视频、VGA、HDMI、串行摄像头和并行摄像头。"(它支持 VGA 输入)请阐明哪一个是有效的。

2.如果此板支持 VGA 捕获、TI 能否提供任何指导文档或示例以启用 VGA 并捕获它?

3.在 http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/716/p/242232/1135217 上,我看到“  我们有用于 VGA 输入的 TVP5147。” 但 在该 EVM 的原理图中、TVP5147 仅具有 S 视频和复合视频输入。 它没有 VGA 作为输入,而 VGA 与 TVP7002一起存在。 是否有人可以解释  EVM 中如何使用 TVP5147来捕获 VGA?

4.如果此板不支持 VGA 捕获,TI 是否可以推荐其它任何具有不同输入捕获的板,如 VGA、HDMI、DVI、S 视频、分量和复合?

5.从 SDK 中的捕获和编码示例,我了解到它通过 TVP7002捕获组件输入。 在 OMX 示例中、TI 能否提供有关如何将此示例更改为捕获 VGA 的任何指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有人能澄清我的疑问吗? 我们已购买此 EVM 板、并等待 TI 的输入以继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁昆马、您好!

    DM814x/AM387x 基础 EVM 通过 VIN0、VIN1和摄像头端口支持来自任何应用板的多个视频输入选项。 当目录应用板通过扩展板连接到板连接器时、以下任一接口应在给定的时间点激活。

    1. S 视频输入、通过视频解码器进行数字化(TVP5147)

    2.复合视频输入通过视频解码器进行数字化(TVP5147)

    通过视频解码器实现 RGB 视频输入数字化(TVP7002)

    4.通过视频解码器实现的 VGA 输入数字化(TVP7002)

    5.摄像机输入-来自并行摄像机接口

    TVP7002上的模拟 HD 输入选项(一次可选择其中一个)
    1. VGA 输入
    2.分量视频输入

    TVP7002是一款用于数字化 RGB 或 YPbPr 颜色空间中的视频和图形信号的解决方案。 它集成了三路高性能模数(A/D)
    转换器。 HD 模拟组件视频通过 VGA 连接器或 RGB 连接器捕捉、并由接收器 TVP7002进行处理。 该接收器将是
    通过多路复用器连接到 DM814x 视频输入端口0。
    1.分量视频
    2. VGA 输入

    有关 VGA 输入的更多信息、请参阅 DM814x 扩展 I/O 板硬件用户指南。

    软件包中还有示例测试应用- tvp7002_VGA。 此 CCS 测试应用将 TVP7002配置为在 P1处分别接收 VGA 输入、分辨率为800 x 600、并且可以从 地址0x37-0x38 (Height)和0x39-0x3A (width)的 TVP7002寄存 器以及地址0x48105530的 VIP 解析器寄存器手动验证输入帧大小。

    此致、
    帕维尔