请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM385 尊敬的:
我们计划捕获更大的视频、并希望使用 VPDMA 的"无限行大小"和"无限帧大小"设置。
如"表1-81. 数据包描述符字5出站数据字段说明"数据表中的以下内容:
对于最大宽度:
"如果最大宽度为0且行大小大于4096像素、则地址计数器将溢出、并且行开头的数据将被覆盖。"
问题1:
如果我们输入宽度为3000像素的视频,我们是否可以得到完整的行?
对于最大高度:
数据表中没有关于最大允许高度的明确说明,我们假设最大允许高度为 N,索引为0、1、... N-1。
问题2:
最大高度 N =?
如果我们输入高度为 N+1的视频、最后一行将会在哪里? 进入第一行的起始地址(索引0),或附加到第 N-1行的最后一个像素?
问题3:
如果我们输入大小为 WxH = 3000x2000、每秒10帧的视频、我们可以获得完整的视频数据吗?
(这意味着上述视频可以通过 VIP、并由 VPDMA 相应地捕获、最终 正确放置到 DDR 存储器中)。
谢谢!
王淑 o