This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17:关于 TDA2E-17 EVM 上的4通道多解串器所需的更改

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635022/tda2eg-17-about-changes-needed-for-4-channel-multi-deserializer-on-tda2e-17-evm

器件型号:TDA2EG-17
主题中讨论的其他器件:TDA2E

你(们)好,先生  

下面是 EVM

TDA2E-17 EVM (修订版 C)
TDA2xx 视觉应用板(修订版 D)
3. 6通道 FPD-Link III FMC SV600964子板
4.4 x DS90UB913A EVM

我们已按照说明使用下图更新视觉板上的 CPLD 固件

\processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_component-drivers\pdk_01_07_00_16\packages/ti\drv\v\vps\docs\tda2ex\vision_CPLD

对于硬件修改、我们注意到以下链接

但描述的是 TDA2e 而不是 TDA2e-17。

我们需要在 TDA2e-17上修改什么、或者它与 TDA2e 是相同的?  

TDA2e 和 TDA2e-17的 EVM 设计应存在一些差异。

请提供建议并感谢您的帮助

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA2Ex_17x17 EVM 无需更改。 这仅适用于 TDA2Ex EVM 修订版 A 和 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    感谢您的回复。

    我们使用了 TDA2e-17和视觉板的预映像(BIOS)来运行4通道 AVM。
    PS:我们已更新 CPLD 固件

    结果失败、HDMI 没有显示输出。

    我稍后将提供失败的日志消息。

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我们在  下面的实验中使用了 tda2e-17+Vision Board+Multides 环视套件和 processor_sdk_vision_03_00_00_00_00_Binaries"

    2:多摄像头 LVDS 用例
    1:4通道 VIP 捕捉+马赛克显示
    0:对于单通道模式

    结果:绿屏

    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]数字通道设置
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:用于单通道模式
    [IPU1-0] 1:用于多通道模式
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 14.851033 s:链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
    [IPU1-0] 14.851735 s:VIDEO_SENSOR:INST1:I2C4:I2C Addr = 0x38
    [IPU1-0] 15.183126 s:VIDEO_SENSOR:VIP 2:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x38):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 15.188525 s:捕获:正在创建!!!
    [IPU1-0] 15.188739 s:捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式为[8位]!!!
    [IPU1-0] 15.302812 s:捕获:创建完成!!!
    [IPU1-0] 15.303879 s:VPE:正在创建!!!
    [IPU1-0] 15.438144 s:VPE:加载向下调节系数
    [IPU1-0] 15.438357 s:VPE:系数正在加载... 完成了!!!
    [IPU1-0] 15.438571 s:VPE:创建完成!!!
    [IPU1-0] 15.439181 s:算法:正在创建(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 15.544195 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 48 (48)
    [IPU1-0] 15.544317 s:utils:DMA:0 of 8:已分配参数= 48 (0x63304800)
    [IPU1-0] 15.544409 s:utils:dma:8的1:分配的参数= 65 (0x63304820)
    [IPU1-0] 15.544531 s:utils:DMA:2 of 8:已分配参数= 66 (0x63304840)
    [IPU1-0] 15.544653 s:utils:DMA:3 of 8:已分配参数= 67 (0x63304860)
    [IPU1-0] 15.544775 s:utils:DMA:4、共8个:分配的参数= 68 (0x63304880)
    [IPU1-0] 15.544897 s:utils:DMA:5 of 8:Allocated Param = 69 (0x633048A0)
    [IPU1-0] 15.545019 s:utils:DMA:6 of 8:已分配参数= 70 (0x633048C0)
    [IPU1-0] 15.545141 s:utils:DMA:7 of 8:Allocated Param = 71 (0x633048E0)
    [IPU1-0] 15.545385 s:算法:创建完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 15.546117 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 15.546635 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 15.547032 s:PXGRSRC:正在创建!!!
    [IPU1-0] 17.075276 s:PXGRSRC:创建完成!!!
    [IPU1-0] 17.075672 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 17.076191 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 17.076404 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 17.076496 s:系统:堆= LOCAL _DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 248688 B (242KB)
    [IPU1-0] 17.076648 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 17.076801 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x85003000、总大小= 368037888 B (350MB)、可用大小= 338544128 B (322MB)
    [IPU1-0] 17.076984 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached bb @ fc00000、总大小= 129280 B (0 MB)、可用大小= 121600 B (0 MB)
    [IPU1-0] 17.079515 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 17.079607 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 17.080369 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
    [IPU1-0] 17.090343:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 17.090404 s:显示:启动完成!!!
    [IPU1-0] 17.090709 s:捕获:正在启动!!!
    [IPU1-0] 17.092386 s:捕获:开始完成!!!
    [IPU1-0] 17.093393 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]链运行时菜单
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:停止链
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 17.077655 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-1] 17.077777 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255024 B (249KB)
    [主机] 17.078356 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
    [主机] 17.078387 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 6291456 B (6144KB)、可用大小= 6251608 B (6105KB)
    [DSP1] 17.078600 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
    [DSP1 ] 17.078631 s:系统:堆= LOCAL @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1 ] 17.078692 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519264 B (507 KB)
    [IPU2 ] 17.079119 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [IPU2 ] 17.079241 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 255016 B (249KB)

    //================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ //

    2:多摄像头 LVDS 用例
    1:4通道 VIP 捕捉+马赛克显示
    0:对于单通道模式

    结果:HDMI 没有显示输出并显示错误消息

    [IPU1-0] 1:用于多通道模式
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 125.417769 s:链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
    [IPU1-0] 125.418471 s:VIDEO_SENSOR:INST1:I2C4:I2C Addr = 0x38
    [IPU1-0] 125.645488 s:VIDEO_SENSOR:VIP 2:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x38):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 125.646220 s:VIDEO_SENSOR:INST2:I2C4:I2C Addr = 0x39
    [IPU1-0] 125.973464 s:VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x39):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 125.974287 s:VIDEO_SENSOR:INST4:I2C4:I2C Addr = 0x3b
    [IPU1-0] 126.731897 s:
    [IPU1-0] 126.732233 s:i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x77失败
    [IPU1-0] 126.732355 s:src="BSP_deviceI2c.c @第386行:
    [IPU1-0] 126.732446 s:I2C4:DEV 0x77:Rd 0x01... 错误!!!
    [IPU1-0] 126.732538 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
    [IPU1-0] 126.732599 s:I2C4:错误超时662 ms!!!
    [IPU1-0] 126.732690 s:src/bsputils_LVDS.c @第919行:
    [IPU1-0] 126.732782 s:器件地址- 77 I2C 错误--21
    [IPU1-0] 126.967852 s:VIDEO_SENSOR:VIP 3:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3b):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 126.968614 s:VIDEO_SENSOR:INST5:I2C4:I2C Addr = 0x3c
    [IPU1-0] 127.729701 s:
    [IPU1-0] 127.729976 s:i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x78失败
    [IPU1-0] 127.730098 s:src/bsp_deviceI2c.c @第386行:
    [IPU1-0] 127.730189 s:I2C4:DEV 0x78:Rd 0x01... 错误!!!
    [IPU1-0] 127.730311 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
    [IPU1-0] 127.730403 s:I2C4:错误超时665ms!!!
    [IPU1-0] 127.730464 s:src/bsputils_LVDS.c @第919行:
    [IPU1-0] 127.730555 s:器件地址- 78 i2c 错误--21
    [IPU1-0] 128.401848 s:
    [IPU1-0] 128.402122 s:i2cMdSubmitChan:i2c4传输至从地址0x3c 失败
    [IPU1-0] 128.402275 s:src/bsp_deviceI2c.c @第765行:
    [IPU1-0] 128.402366 s:I2C4:dev 0x3c:Rd 0x300a…… 错误!!!
    [IPU1-0] 128.402458 s:src/bsp_deviceI2c.c @第836行:
    [IPU1-0] 128.402549 s:I2C4:错误超时666 ms!!!
    [IPU1-0] 128.402946 s:Assertion @ Line:533 in /adasuser/surya/vsdk_3_1_RC7/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c:status == system_link_status_sok:failed!!
    [IPU1-0] 128.403769 s:Assertion @ Line:533 in /adasuser/surya/vsdk_3_1_RC7/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c:status = system_link_status_Sok:failed


    //================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ //

    2:4通道 VIP 捕捉+环视(DSP)+显示(HDMI)


    结果:HDMI 没有显示输出并显示错误消息

    [IPU1-0]多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0]------------
    [IPU1-0] 1:4通道 VIP 捕捉+马赛克显示
    [IPU1-0] 2:4通道 VIP 捕捉+环视(DSP)+显示(HDMI)
    [IPU1-0] 6:环视校准
    [IPU1-0] 7:OV10635和 UB964 4通道 CSI2捕捉+显示
    [IPU1-0] 8:OV10635和 UB964 4通道 CSI2环视(DSP)+显示(HDMI)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 67.170347 s:
    [IPU1-0] 67.474135 s:SRV:文件打开(PERSMAT.bin)失败
    [IPU1-0] 67.474226 s:QSPI 读取已开始、请稍候!
    [IPU1-0] 67.502074 s:QSPI 读取成功完成
    [IPU1-0] 67.502226 s:PERSMAT.bin 文件和 QSPI 中都不存在 Pers Mat
    [IPU1-0] 67.502287 s:使用默认的 Pers Mat
    [IPU1-0] 67.502348 s:在 MODE = 2时进行校准
    [IPU1-0] 67.502531 s:链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
    [IPU1-0] 67.503538 s:VIDEO_SENSOR:INST1:I2C4:I2C Addr = 0x38
    [IPU1-0] 67.834655 s:VIDEO_SENSOR:VIP 2:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x38):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 67.835509 s:VIDEO_SENSOR:INST2:I2C4:I2C Addr = 0x39
    [IPU1-0] 68.166534 s:VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x39):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 68.167266 s:VIDEO_SENSOR:INST4:I2C4:I2C Addr = 0x3b
    [IPU1-0] 68.497986 s:VIDEO_SENSOR:VIP 3:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3b):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 68.498718 s:VIDEO_SENSOR:INST5:I2C4:I2C Addr = 0x3c
    [IPU1-0] 69.259867 s:
    [IPU1-0] 69.260141 s:i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x78失败
    [IPU1-0] 69.260263 s:src/bsp_deviceI2c.c @第386行:
    [IPU1-0] 69.260355 s:I2C4:DEV 0x78:Rd 0x01... 错误!!!
    [IPU1-0] 69.260446 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
    [IPU1-0] 69.260538 s:I2C4:错误超时666 ms!!!
    [IPU1-0] 69.260599 s:src/bsputils_LVDS.c @第919行:
    [IPU1-0] 69.260690 s:器件地址- 78 I2C 错误--21
    [IPU1-0] 69.931861 s:
    [IPU1-0] 69.932166 s:i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x3c 失败
    [IPU1-0] 69.932257 s:src/bsp_deviceI2c.c @第765行:
    [IPU1-0] 69.932349 s:I2C4:DEV 0x3c:Rd 0x300a…… 错误!!!
    [IPU1-0] 69.932471 s:src/bsp_deviceI2c.c @第836行:
    [IPU1-0] 69.932532 s:I2C4:错误超时667 ms!!!
    [IPU1-0] 69.932989 s:Assertion @ Line:533 in /adasuser/surya/vsdk_3_1_RC7/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c:status == system_link_status_sok:failed!!
    [IPU1-0] 69.933782 s:Assertion @ Line:533 in /adasuser/surya/vsdk_3_1_RC7/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c:status == system_link_status_sok:failed!!

    请提供建议并感谢您的帮助。

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一个线程中接收到类似的查询、并验证该查询是否正常工作。 下面是答案

    请告诉我这是否有帮助。

    LVDS 设置图像将与 TDA2x 配合使用

    对于 TDA2Ex-17 EVM、请将凸轮3位置更改为凸轮5、参见所附图像 

    然后运行 LVDS uC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    1.我从以下路径更新 CPLD 固件

    \processor_sdk_vision_03_00_00_00\ti_component-drivers\pdk_01_07_00_16\packages/ti\drv\v\vps\docs\tda2ex\vision_CPLD

    2.对于 TDA2Ex-17 EVM、将 Cam 3位置更改为 Cam 5并 运行 LVDS UC

    没有错误消息输出。 但没有显示输出。   

    下面是日志消息

    [IPU1-0]多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0]------------
    [IPU1-0] 1:4通道 VIP 捕捉+马赛克显示
    [IPU1-0] 2:4通道 VIP 捕捉+环视(DSP)+显示(HDMI)
    [IPU1-0] 6:环视校准
    [IPU1-0] 7:OV10635和 UB964 4通道 CSI2捕捉+显示
    [IPU1-0] 8:OV10635和 UB964 4通道 CSI2环视(DSP)+显示(HDMI)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [主机] 7.72351 s:network_CTRL:正在启动服务器(端口=5000)!!!
    [主机] 7.722381 s:network_CTRL:正在启动服务器... 完成(端口=5000)!!!
    [IPU1-0] 8.575947 s:
    [IPU1-0] 8.8817s:SRV:文件打开(PERSMAT.bin)失败
    [IPU1-0] 8.881839 s:QSPI 读取开始、请稍候!
    [IPU1-0] 8.909870 s:QSPI 读取成功完成
    [IPU1-0] 8.909992 s:PERSMAT.bin 文件和 QSPI 中都不存在 Pers Mat
    [IPU1-0] 8.910114 s:使用默认的 Pers Mat
    [IPU1-0] 8.910175 s:在 MODE = 2时进行校准
    [IPU1-0] 8.910358:链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
    [IPU1-0] 8.911364 s:VIDEO_SENSOR:INST1:I2C4:I2C Addr = 0x38
    [IPU1-0] 9.241932 s:VIDEO_SENSOR:VIP 2:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x38):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 9.242664 s:VIDEO_SENSOR:INST2:I2C4:I2C Addr = 0x39
    [IPU1-0] 9.573232 s:VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x39):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 9.573964 s:VIDEO_SENSOR:INST4:I2C4:I2C Addr = 0x3b
    [IPU1-0] 10.333099 s:
    [IPU1-0] 10.333557 s:i2cMdSubmitChan:i2c4传输到从地址0x77失败
    [IPU1-0] 10.333679 s:src/bsp_deviceI2c.c @第386行:
    [IPU1-0] 10.333770 s:I2C4:DEV 0x77:Rd 0x01... 错误!!!
    [IPU1-0] 10.333862 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
    [IPU1-0] 10.333923 s:I2C4:错误超时664 ms!!!
    [IPU1-0] 10.334014 s:src/bsputils_LVDS.c @第919行:
    [IPU1-0] 10.334075 s:器件地址- 77 I2C 错误--21
    [IPU1-0] 10.569968 s:VIDEO_SENSOR:VIP 3:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3b):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 10.570883:VIDEO_SENSOR:INST5:I2C4:I2C Addr = 0x3c
    [IPU1-0] 10.903312 s:VIDEO_SENSOR:VIP 1:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3c):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 10.905782 s:gLensPrm = 0x86423400
    [IPU1-0] 10.5935 s:不存在镜头文件、使用默认镜头参数
    [IPU1-0] 10.906392 s:gLensPrm2D = 0x86425600
    [IPU1-0] 10.906545 s:不存在镜头文件、使用默认镜头参数
    [IPU1-0] 10.920575 s:捕获:正在创建!!!
    [IPU1-0] 10.920789 s:捕捉:VIP1 Slice1 Porta 捕捉模式为[8位]!!!
    [IPU1-0] 11.034892 s:捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[ 8位]!!!
    [IPU1-0] 11.148905 s:捕获:VIP1 Slice1 PortB 捕获模式为[8位]!!!
    [IPU1-0] 11.262886 s:捕获:VIP1 Slice0 PortB 捕获模式为[ 8位]!!!
    [IPU1-0] 11.376990 s:捕获:创建完成!!!
    [IPU1-0] 11.379094 s:IPC_OUT_1:正在创建!!!
    [IPU1-0] 11.379491 s:IPC_OUT_1:创建完成!!!
    [IPU1-0] 11.380284 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
    [IPU1-0] 11.380589 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
    [DSP1 ] 11.379704 s:IPC_IN_1:正在创建!!!
    [DSP1 ] 11.380162 s:IPC_IN_1:创建完成!!!
    [DSP1 ] 11.380772 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
    [DSP1 ] 11.381138 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
    [DSP1 ] 11.381321 s:算法:正在创建(algId = 4)!!!
    [DSP1 ] 11.606539 s:算法:创建完成(algId = 4)!!!
    [DSP1 ] 11.606752 s:算法:正在创建(algId = 3)!!!
    [IPU1-0] 13.129536 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
    [IPU1-0] 13.130543 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
    [IPU1-0] 13.130848 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 13.131428 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 13.133990 s:选择:OUT QUE0:OUT CH0:IN CH0:1280 x 720、间距=(1280、1280)
    [IPU1-0] 13.134142 s:选择:OUT QUE0:OUT CH1:IN CH1:1280 x 720、间距=(1280、1280)
    [IPU1-0] 13.134325 s:选择:OUT QUE1:OUT CH0:IN CH2:1280 x 720、间距=(1280、1280)
    [IPU1-0] 13.134447 s:选择:OUT QUE1:OUT CH1:IN CH3:1280 x 720、间距=(1280、1280)
    [IPU1-0] 13.134630 s:VPE:正在创建!!!
    [IPU1-0] 13.231806 s:VPE:加载向下调节系数
    [IPU1-0] 13.232019 s:VPE:系数加载... 完成了!!!
    [IPU1-0] 13.232263 s:VPE:创建完成!!!
    [IPU1-0] 13.232843 s:算法:正在创建(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 13.288049 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 48 (48)
    [IPU1-0] 13.288171 s:utils:DMA:0 of 8:已分配参数= 48 (0x63304800)
    [IPU1-0] 13.288354 s:utils:dma:8的1:分配的参数= 65 (0x63304820)
    [IPU1-0] 13.288476 s:utils:DMA:2 of 8:已分配参数= 66 (0x63304840)
    [IPU1-0] 13.288568 s:utils:DMA:3 of 8:Allocated Param = 67 (0x63304860)
    [IPU1-0] 13.288690 s:utils:DMA:4 of 8:Allocated Param = 68 (0x63304880)
    [IPU1-0] 13.288812 s:utils:DMA:5 of 8:Allocated Param = 69 (0x633048A0)
    [IPU1-0] 13.288934 s:utils:DMA:6 of 8:Allocated Param = 70 (0x633048C0)
    [IPU1-0] 13.289056 s:utils:DMA:7 of 8:Allocated Param = 71 (0x633048E0)
    [IPU1-0] 13.289300 s:算法:创建完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 13.289483 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 13.290001 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 13.290123 s:VPE:正在创建!!!
    [IPU1-0] 13.386841 s:VPE:加载向下调节系数
    [IPU1-0] 13.387085 s:VPE:系数加载... 完成了!!!
    [IPU1-0] 13.387299 s:VPE:创建完成!!!
    [IPU1-0] 13.387909 s:算法:正在创建(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 13.443115 s:utils:DMA:分配的通道(TCC)= 49 (49)
    [IPU1-0] 13.443298 s:utils:DMA:0 of 8:Allocated Param = 49 (0x63304900)
    [IPU1-0] 13.443420 s:utils:dma:8的1:分配的参数= 73 (0x63304920)
    [IPU1-0] 13.443542 s:utils:DMA:2 of 8:Allocated Param = 74 (0x63304940)
    [IPU1-0] 13.443664 s:utils:DMA:3 of 8:Allocated Param = 75 (0x63304960)
    [IPU1-0] 13.443786 s:utils:DMA:4 of 8:Allocated Param = 76 (0x63304980)
    [IPU1-0] 13.443908 s:utils:DMA:5 of 8:Allocated Param = 77 (0x633049A0)
    [IPU1-0] 13.444030 s:utils:DMA:6 of 8:Allocated Param = 78 (0x633049C0)
    [IPU1-0] 13.444122 s:utils:DMA:7 of 8:Allocated Param = 79 (0x633049E0)
    [IPU1-0] 13.444396 s:算法:创建完成(algId = 0)!!!
    [IPU1-0] 13.444549 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 13.445098 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 13.445434 s:PXGRSRC:正在创建!!!
    [IPU1-0] 17.719483 s:PXGRSRC:创建完成!!!
    [IPU1-0] 17.719880 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 17.720398 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 17.720612 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 17.734 720s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 245720 B (239KB)
    [IPU1-0] 17.886720s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 17.721008 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x85003000、总大小= 368037888 B (350MB)、可用大小= 209581568 B (199MB)
    [IPU1-0] 17.721191 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached bb @ fc00000、总大小= 129280 B (0 MB)、可用大小= 121600 B (0 MB)
    [IPU1-0] 17.723723 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 17.723784 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 17.724669 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
    [IPU1-0] 17.734642 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 17.734703 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 17.734917:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 17.735008 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 17.735405 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 17.735496 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 17.736228 s:捕获:正在启动!!!
    [IPU1-0] 17.744647 s:捕获:开始完成!!!
    [IPU1-0] 17.745409 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]链运行时菜单
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:停止链
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 17.721862 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-1] 17.722015 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255024 B (249KB)
    [主机] 17.722534 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
    [主机] 17.722564 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 6291456 B (6144KB)、可用大小= 6251608 B (6105KB)
    [DSP1 ] 13.129079 s:算法:创建完成(algId = 3)!!!
    [DSP1 ] 13.129353 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
    [DSP1 ] 13.129414 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
    [DSP1 ] 13.131611 s:算法:正在创建(algId = 6)!!!
    [DSP1 ] 13.133807 s:算法:创建完成(algId = 6)!!!
    [DSP1] 17.722778 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
    [DSP1 ] 17.722808 s:系统:堆= LOCAL @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 96192 B (93KB)
    [DSP1 ] 17.722869 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 518328 B (506 KB)
    [IPU2 ] 17.723266 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [IPU2 ] 17.723449 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 255016 B (249KB)

    请提供建议

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、

    您可以在下面练习并分享结果吗?

    练习1:

    1.运行 Mosaic UC (UC-1)并检查显示屏上的输出

    2.按"P"检查统计信息

    练习2:

    1.运行 SRV UC (UC-2) 并检查显示屏上的输出

    2.按"P"检查统计信息  

    是否可以同时共享日志?

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    请使用 TDA2x (以下路径)重新刻录 CPLD。 如果您使用 TDA2Ex、则无法显示输入视频。

    \processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti\drv\v\vps\docs\tda2xx\vision_CPLD \cpld1_revc1.pof

    \processor_sdk_vision_03_01_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_00_16\packages/ti\drv\vs\vps\docs\tda2xx\vision_CPLD \cpld2_revc.pof

    此致、
    Luke Lin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke

    感谢你的帮助。

     在视觉板中为 TDA2x 重新刻录 CPLD 映像后、我们可以在 TDA2e-17 EVM 中运行 AVM。

    TI 能否更新用户指南以提供在 TDA2e-17 EVM 中运行 AVM 的正确方法?

    BR

    Yimin