请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 尊敬的香榭丽舍
我发现在 Linux-RT SDK 中使用 PRU 实现了 EMAC、并想知道与 CPSW 相比、将 PRU 用于 EMAC 驱动器有何好处。
我的客户要求是在10ms 内从主设备发送数据并在从设备中接收数据、主设备和从设备将直接连接、而无需连接公共网络、但其以太网协议为 TCP/UP。
因此、他们正在寻找低延迟系统来满足这一要求、并想知道基于 PRU 的 EMAC 是否有助于实现这一低延迟。 请问 PRU 是否比 EMAC 的 CPSW 延迟更低? 我是说延迟是指在 PHY 外部执行应用程序时发送数据包的时间、以及 在接收数据包后中断内核及其应用程序通知从器件的时间。 我想知道基于 PRU 的 EMAC 实施是否有助于缩短这段时间、即使在正常的 TCP/IP 协议下也是如此。
谢谢、此致、
SI