This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-DRA7X:将 DFU 添加到 U-Boot

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628082/linux-processor-sdk-dra7x-adding-dfu-to-u-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在尝试使用 DFU 模式将代码加载到连接到 J6处理器的 eMMC 上。
我正在尝试构建启用 DFU 的 u-boot-spl 版本。

我主要查看以下文档:  

我应该使用哪个 U-Boot 存储库来包含"dra7xx_EVM_usbboot_config"?
我找到的所有内容(包括 TI One)(git://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git)似乎都没有。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我已将您的问题转交给 U-boot 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James

    您参考的文档基于 GLSDK 7.01版本。 这在最新版本上已经发生了很大变化。

    在 U-boot 中、已支持 DFU、请参阅    

    为了在 SPL (MLO 或单级引导加载程序)中使用 DFU、您可以启用 SPL-DFU 功能、请参阅    

    此致

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Ravi。

    谢谢、我现在正在使用最新的 u-boot repo:uBoot 版本:TI-u-boot-2017.01

    我正在尝试启用 SPL 支持中的 DFU 来刷写 rawemmc

    我已按照您链接的指南进行操作(processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide)

    但在这一行后面
    从 menuconfig->Boot Images"->"Enable SPL with DFU to load binares to memory device"中选择 SPL->DFU support
    无法实现、因为"启用带有 DFU 的 SPL 以将二项二进制文件加载到存储器器件"在引导映像中不是一个选项。

    如何添加此选项、是否有与我使用的分支兼容的补丁?

    谢谢
    James。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James

    上述参考基于2016.05 u-boot。

    您是否查看了 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide 部分

    此致

    Ravi