This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:如何将 SRIO 数据包转换为超链接数据包、反之亦然

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618872/rtos-66ak2h14-how-to-convert-srio-packet-to-hyperlink-packets-and-vice-versa

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生:

我请求您尽快向我建议将 SRIO 数据包转换为超链接协议的方法或程序、反之亦然。

谢谢、此致、

Aishwarya Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aishwarya、

    您需要转换这些协议的任何背景信息? 是否可以通过共享存储器实现数据交换?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在超链接接口中、我们必须将 SRIO 数据包转换为超链接数据包、然后从 DP 发送到 CP、并将实现此处的校验器逻辑以检查从 DP 接收到的数据包与 DP 中转换的数据包是否相同。
    如果两个数据包相同、则超链接数据包会再次转换为 SRIO 数据包。

    我不知道您所说的背景。 实际上、我不知道如何将 SRIO 数据包转换为超链接协议。 因此、我请求您尽快建议将 SRIO 数据包转换为 hperlink 数据包和 vsa 的任何方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya、


    我想知道您对 SRIO/超链接 桥接器的用户案例。 由于 SRIO 和超链接数据通过单独的模块和物理接口进行通信、软件应用程序应能够根据物理端口区分数据包类型。 您是否正在尝试实现硬件数据包转换器?

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       感谢您的回复。

    正如您所说  的"SRIO 和超链接数据通过单独的模块和物理接口进行通信、软件应用程序应能够根据物理端口区分数据包类型"、

    我们必须区分 SRIO 数据包格式和超链接数据包格式 RITE?  超链接数据包包括一个或两个控制字和多个数据字。 我在超链接用户指南中找到了超链接的控制字格式。 我找不到超链接的数据字格式。 因此、我请求我提供建议、在区分之后、我必须将 SRIO 数据包转换为超链接数据包。 我如何执行它。 如果您引导我解决这个问题、将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aishwarya、

    请查看处理器 SDK PDK 中的 SRIO 和超链接驱动程序及其示例。 SRIO 和超链接的 LLD 将外设的内部细节(通信协议)从终端用户中提取出来。 应用程序只需调用驱动程序公开的 API、然后交换负载数据以实现数据包转换。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide

    此致、
    Garrett